Guides pratiques

Solutions de surveillance pour le système MIXIT

MIXIT inclut une solution de surveillance gratuite sur Grundfos BuildingConnect qui comprend une vue d’ensemble cartographique et schématique, température, ouverture des vannes, notifications simples et autres informations sur le système. Toutes les informations apparaissent sur la plateforme intuitive et conviviale Grundfos BuildingConnect. De plus, votre MIXIT peut être facilement mis à niveau vers une version professionnelle comprenant : surveillance complète, contrôle à distance, données de tendance, analyses, notifications pertinentes et gestion des utilisateurs.

Il existe une gamme complète d’options de surveillance pour votre solution MIXIT

Choisissez celle qui convient le mieux à votre installation.

BuildingConnect gratuit

MIXIT est livré avec une solution de surveillance gratuite sur Grundfos BuildingConnect. Les fonctionnalités incluses sont les suivantes :

  • Fonctionnalités de la plateforme
  • Aperçu de la carte et de la liste
  • Emplacement et vue schématique
  • Paramètres du compte
  • Informations relatives au produit
  • 10 points de données
  • Alarmes de base
  • 1 utilisateur

BuildingConnect Professionnel

Lorsque vous effectuez une mise à niveau vers BuildingConnect Professional, vous obtenez :

  • Tout ce qui est inclus dans la version gratuite
  • Plus de 25 points de données
  • Notifications avancées
  • Commande à distance
  • Tendance
  • Analyse
  • Plusieurs utilisateurs

Intégration bus de terrain

Déverrouillez la connectivité de bus de terrain intégrée et accédez à plus de 100 points de données tels que les températures, le débit, l’électricité/énergie, les limiteurs d’équilibrage, etc. en mettant à niveau CONNECT.

BACnet et Modbus sont disponibles en communication série et IP.

Comparez vos options BuildingConnect

Chaque produit MIXIT est livré avec BuildingConnect gratuitement, mais en adoptant BuildingConnect Professional, vous aurez bien plus d’options. Téléchargez notre fiche pour avoir un aperçu des avantages.

La mise à niveau gratuite de votre BuildingConnect vers la version Professional est facile

La mise à niveau de MIXIT se fait de manière transparente, vous pouvez soit passer à Grundfos BuildingConnect Professional par une mise à niveau CONNECT directement dans l’application, soit vous connecter à la plateforme BuildingConnect. Il n’est pas nécessaire de moderniser le matériel ou quoi que ce soit d’autre. Il suffit d’acheter une mise à niveau et de commencer à utiliser immédiatement toutes les données et analyses supplémentaires.

Possibilités avec les notifications

Lorsque vous passez à BuildingConnect Professional, vous bénéficiez d’un plus large éventail de possibilités concernant les notifications. Cette version comprend des codes de notifications, des solutions ainsi que des notifications par SMS ou e-mail.

Vous voulez plus d’informations sur MIXIT ?

Vous avez d’autres questions au sujet de MIXIT ou vous souhaitez de l’aide pour développer une application MIXIT ? Remplissez simplement le formulaire et l’un de nos experts vous répondra sous peu.

En quoi pouvons-nous vous aider ?

Que vous souhaitiez acheter un produit ou simplement recevoir les conseils d’un expert Grundfos, nous sommes ravis de vous aider à tirer le meilleur parti de votre solution de pompage ! N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide.