FAQ
Question : Pourquoi l'alarme 72 apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?
Réponse :
Cause possible du défaut
Défaut interne : Défaut dans l’électronique de la pompe
Solution
1. Point de fonctionnement
- Des problèmes peuvent apparaître si la pompe fonctionne en permanence à la limite de sa puissance (Max operation).
- Si nécessaire, ajuster le point de fonctionnement / point de consigne et paramétrage ou sélectionner une pompe plus puissante.
- Circulation d’eau existante dans l'installation (entrainement forcée de la roue mobile)
2. Cycles d'interruption d'alimentation
- L'alimentation de la pompe est elle régulièrement démarrée / arrêtée ? Maximum 4 cycles d’arrêt:démarrage de la pompe par heure sont permis selon le manuel d'utilisation. La fréquence d'interruption doit donc être vérifiée.
- Il est préférable de connecter la pompe via son interrupteur On/Off (S/S).
3. Connexions électriques
- Vérifier toutes les connexions électriques, en particulier entrées analogiques (IN, GND, 24V).
- Contrôler le qualité du signal externe 0-10 V (si utilisé) (borne IN)
- Vérifier dans tous les cas si la borne IN est utilisée
- Carte de com "modbus " défectueuses
- Capteur RPI ou externe défaillant (borne IN)
4. Tension instable
- La fluctuation de la tension du réseau est une cause possible d'Alarme 72.
- Vérifier si il n'y a pas de variateur dans l'environnement de la pompe.
Informations supplémentaires
Si le problème persiste :
- Votre pompe est sous garantie : consultez nos conditions de garantie.
- Votre pompe est hors garantie : demandez-nous une réparation sur site ou une réparation en atelier.
Attention danger
- Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
- L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
- Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
- Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
- Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.