FAQ
Question : Pourquoi l'alarme 57 apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?
Réponse :
Cause possible du défaut
Fonctionnement à sec
Solution
1. Vérifier le circuit
- Purger le circuit avant un nouveau démarrage.
- Vérifier la pression à l’aspiration de la pompe
2. Fermer les vannes
- Attention avant d’ouvrir la pompe, le liquide peut fuir à l’ouverture.
- Bien fermer les vannes et vidanger la pompe.
3. Vérifier les connexions
- Vérifier que les câbles sont bien raccordés au capteur.
- Le capteur est à l’arrière du corps de pompe
4. Démonter le capteur
- Vérifier que la pompe a bien été purgée, qu’il n’y a plus de liquide chaud.
- Démonter avec attention le capteur selon l’image ci-contre (cliquer sur l'image pour l'agrandir).
5. Nettoyer le capteur
- Si le capteur est sale ou présente un dépôt, il faut le nettoyer
Informations supplémentaires
Si le problème persiste :
- Votre pompe est sous garantie : consultez nos conditions de garantie.
- Votre pompe est hors garantie : demandez-nous une réparation sur site ou une réparation en atelier.
Attention danger
- Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
- L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
- Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
- Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
- Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.