FAQ
Question : Pourquoi l'alarme 51 apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?
Réponse :
Cause possible du défaut
Pompe Bloquée
Solution
1. Vérifier les consignes de fonctionnement
- Vérifier les points de fonctionnement et les données de dimensionnement de la pompe
2. Vérifier le circuit
- S'il y a de l'air dans le circuit, purger le circuit
3. Fermer les vannes
- Attention avant d’ouvrir la pompe, le liquide peut fuir à l’ouverture.
- Bien fermer les vannes et vidanger la pompe.
4. Particules étrangères
- Démonter la pompe et enlever les éventuelles particules ou impuretés en tournant la roue à la main.
Informations supplémentaires
Si le problème persiste :
- Votre pompe est sous garantie : consultez nos conditions de garantie.
- Votre pompe est hors garantie : demandez-nous une réparation sur site ou une réparation en atelier.
Attention danger
- Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
- L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
- Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
- Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
- Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.