FAQ

Question : Pourquoi l'alarme 29 apparaît-elle sur l'affichage du panneau de commande des circulateurs MAGNA1 ou MAGNA3, et quelle est la solution ?

Réponse :

Cause possible du défaut

Charge importante. Fonctionnement en mode Générateur (tourne à l'envers) Actif 3x255 sec

Solution

1. Couper l'alimentation de la pompe

  • Couper l'alimentation électrique
  • Si la lampe au milieu des indicateurs Grundfos s'allume, la pompe fonctionne en Générateur (A l'envers)

2. Vérifier le clapet anti-retour au refoulement de la pompe

  • Vérifier si un clapet anti retour est installé au refoulement de la pompe et si il est étanche.

3. Vérifier l'installation

  • Le débit d'une autre pompe en parallèle passe au travers de la première.
  • Ce qui peut entrainer des dégâts hydrauliques et mécaniques

Informations supplémentaires

Si le problème persiste :

Attention danger

  • Lire attentivement les notices de maintenance et d’installation de l’appareil concerné. Le montage doit être réalisé dans les règles de l’art et respectant les consignes du constructeur.
  • L’installation et le fonctionnement doivent être conformes aux bonnes pratiques et aux réglementations locales en vigueur.
  • Dangers de brûlures : La température du Liquide pompé peut engendrer des brûlures / attention à la température du liquide et de l’appareil.
  • Dangers électriques : Dès le début de l’intervention s’assurer que l’appareil est hors tension.
  • Dangers chimiques : Contrôler la nature du liquide pompé. Il peut être agressif, corrosif ou dangereux. Prendre les précautions nécessaires.

Informations complémentaires :