Article
Le développement durable repose sur des solutions fiables et de haute qualité
Chez Grundfos, nous sommes déterminés à être le meilleur partenaire pour des installations de CVC et d’approvisionnement en eau à haut rendement énergétique dans les bâtiments collectifs et tertiaires. En tant que leader mondial du secteur, nous jouons un rôle majeur dans la sensibilisation au rendement énergétique, et c’est une responsabilité que nous prenons très au sérieux.
Pour ce faire, il est essentiel de développer des solutions fiables et de haute qualité. Car si la qualité de nos solutions n’est pas suffisante, elles ne dureront pas dans le temps. Et si les systèmes ne sont pas fiables, nous ne pouvons pas garantir le confort et la sérénité pour tous.
Une excellente qualité signifie moins de remplacement
En mettant l’accent sur la qualité, nous assurons la fiabilité, ce qui garantit une grande durabilité et, par conséquent, des produits résistants et performants. Cela nous permet également de ne remplacer des systèmes que lorsque de nouveaux développements technologiques l’exigent.
Nous passons également d’une approche uniquement basée sur les pompes à une approche axée sur la préfabrication et les systèmes modulaires. Il s’agit d’un facteur clé d’amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l’efficacité, car toutes les solutions proviennent d’un même fournisseur.
Explications en 60 secondes : Les avantages des systèmes modulaires de CVC et d’approvisionnement en eau
Les systèmes CVC et d’approvisionnement en eau se composent de nombreux sous-systèmes qui doivent fonctionner ensemble de manière fluide. En optant pour la modularité et en utilisant des solutions préfabriquées, la construction, le câblage, les tests et la mise en service peuvent être réalisés en usine. Regardez cette vidéo pour découvrir comment cela permet de réduire les coûts, la complexité et les gaspillages tout en améliorant la sécurité.
Développer notre offre digitale
Nous concentrons également notre travail vers l’intégration complète des solutions électroniques. Nous nous concentrons sur des solutions entièrement optimisées sans faire de compromis sur les performances et le confort des utilisateurs finaux. Un exemple de cette transition est notre passage de systèmes basés sur des vannes à des systèmes basés sur des pompes.
Nous voulons offrir une qualité élevée à nos clients, et ce, tout au long du parcours. C’est pourquoi nous cherchons à optimiser toutes les étapes, de l’initiation et de la recherche à la définition du champ d’application, à la commande, à la livraison, à la mise en service et au service après-vente.
Regardez cette vidéo pour découvrir comment nous travaillons chaque jour au développement de solutions et de systèmes qui excellent en termes de qualité et de fiabilité.