Cas d’application

Solution innovante pour les boucles de mélange — Mélange intelligent avec surveillance sur le cloud

« Il est beaucoup plus facile d’avoir ce type de boucle de mélange intégrée à une solution complète que de devoir concevoir et installer chaque composant individuellement », explique M. Grafe. La communication sans faille entre l’unité et la pompe est également un énorme avantage.
Alexander Grafe, Directeur technique chez OVE

« En ce qui concerne la sous-traitance de la gestion de la chaleur, il est crucial pour nous de pouvoir surveiller avec précision et optimiser en permanence le fonctionnement de nos installations. C’est pourquoi nous avons commencé très tôt à chercher des solutions innovantes pour les boucles de mélange », explique Alexander Grafe, Directeur technique chez OVE. La société de sous-traitance de services énergétique de taille moyenne adopte une approche globale en ce qui concerne l’approvisionnement de quartiers en énergie de manière innovante et durable, avec déjà plus de 450 propriétés dans toute l’Allemagne.

OVE a découvert la solution de boucle de mélange MIXIT Grundfos en 2017. « La solution tout-en-un avec contrôle de pompe intégré était exactement ce dont nous avions besoin », se souvient Alexander Grafe. « Nous avons échangé avec Grundfos lors d’un salon et rapidement, notre premier projet avec MIXIT se concrétisait. » Nous avons maintenant plus de 30 usines en activité. OVE utilise désormais la dernière génération MIXIT, lancée par Grundfos au printemps 2021.


Utilisation de la dernière génération MIXIT

Le premier projet OVE à utiliser la nouvelle boucle de mélange MIXIT est un lotissement à Bad Rothenfelde et OVE l’utilise comme référence. L’ensemble comprend huit logements achevés en 2021 et huit autres suivront dans la deuxième phase de construction en 2022. La technologie d’approvisionnement a déjà été conçue pour les 16 logements.

La chaleur est principalement générée par une unité de cogénération alimentée au gaz. La chaleur découplée de 70 °C à 85 °C est stockée à l’aide d’une mémoire de changement de phase pour assurer une durée de vie optimale de l’unité. L’alimentation se fait à l’aide d’un circuit basse température, conçu pour maintenir le flux d’alimentation/de retour à 45 °C/35 °C toute l’année. Pour ce faire, chaque appartement a sa propre station de transfert avec un collecteur pour le chauffage au sol et un chauffe-eau électrique combiné pour supporter les pics de charge lors du chauffage de l’eau domestique.

« Créer notre boucle de mélange avec une solution complète, au lieu de devoir prévoir et installer tous les composants individuellement, est considérablement plus facile. La communication entre l’unité de commande et la pompe est également un avantage décisif. » Alexander Grafe



La boucle de mélange ajuste le débit

L’usine est surveillée à distance depuis la salle de contrôle du siège de l’entreprise. Pour ce faire, la dernière génération de MIXIT est équipée de sa propre entrée RJ45, qui vous permet de surveiller la boucle de mixage en utilisant la solution sur le cloud de Grundfos, BuildingConnect. Cette plateforme est utilisée pour surveiller, contrôler et faire fonctionner les circuits de chauffage dans les petites propriétés ne disposant pas d’une technologie de commande complète. Bien que des fonctions importantes puissent être utilisées dans la version standard de MIXIT, pour disposer de toute l’étendue des fonctions, il est nécessaire de procéder à une mise à niveau logicielle de l’unité de commande.

« La solution sur le cloud est un progrès important pour les boucles de mélange », explique Alexander Grafe. « Maintenant, tout ce dont nous avons besoin est une connexion Internet pour accéder à tous les points de données de la boucle de mélange via le tableau de bord de l’usine. »

OVE prévoit non seulement d’utiliser la dernière technologie MIXIT dans les nouvelles usines, mais aussi lors de la modernisation des anciennes usines. « La solution tout-en-un a fait ses preuves dans des dizaines d’usines, » affirme Alexander Grafe. Elle réduit le coût de la planification et de l’installation, est facile à gérer et nous donne un contrôle maximal sur le fonctionnement de la boucle de mélange. La solution de surveillance sur le cloud constitue un progrès significatif et rend le concept encore plus attrayant pour les opérateurs qui cherchent à optimiser constamment leur usine. »

La solution sur le cloud est un progrès important pour les boucles de mélange », explique Alexander Grafe. « Maintenant, tout ce dont nous avons besoin est une connexion Internet pour accéder à tous les points de données de la boucle de mélange via le tableau de bord de l’usine.
Alexander Grafe, Directeur technique chez OVE

Grundfos MIXIT est une boucle de mélange tout-en-un avec une offre et des caractéristiques adaptables conçus pour répondre à tous les besoins des systèmes de chauffage et de refroidissement. Le MIXIT est équipé d'un actionneur, d'un contrôleur et de capteurs intégrés, ce qui rend la conception, l'installation et le fonctionnement des boucles de mélange simples et faciles.