Article

Assurer l’approvisionnement en eau de nos villes

UNE HISTOIRE À RACONTER

Avec l'urbanisation en perpétuelle croissance, la bonne gestion de l’eau devient plus importante que jamais. L’eau propre et salubre, essentielle à la santé de tous, constitue une ressource fondamentale qui nous permet de vivre et de prospérer. Nous devons travailler main dans la main pour faire la différence et apporter notre soutien à ceux qui agissent.

#FOROURWATER

Comment pouvons-nous faire face à la demande croissante en eau ?

Nous proposons des solutions intelligentes pour la collecte, l’approvisionnement, le traitement et la distribution de l’eau, ainsi que pour la gestion des inondations et le traitement des eaux usées. 
Celles-ci peuvent nous aider à distribuer l’eau plus efficacement en réduisant le nombre de fuites, à traiter les eaux usées avant qu’elles ne soient rejetées dans la nature et à préserver nos ressources en eau. Grâce à un cycle de l’eau durable, nous pouvons répondre aux demandes croissantes dans toutes les villes, qu’elles soient grandes ou petites. 
Ensemble, nous pouvons nous assurer que les générations à venir conservent un accès à l’eau propre et salubre.


Répondre aux exigences de l’urbanisation

Des solutions intelligentes sont disponibles pour nous aider à nous approvisionner et à distribuer l’eau, ainsi qu’à traiter les eaux usées. Cela permet de garantir aux populations un accès permanent à l’eau potable tout en réduisant les contraintes sur l’environnement.

En les mettant en œuvre, nous serons mieux préparés au fait que, d’ici 2050, 2,5 milliards de personnes supplémentaires devraient vivre dans les villes*.

* Source : département des affaires économiques et sociales des Nations Unies


Soulager le stress hydrique croissant

Des solutions intelligentes nous permettent de fournir un meilleur accès à des sources d’eau potable à plus de 2 milliards de personnes vivant dans une situation de stress hydrique extrême* (Un quart de la population mondiale)

*Sources: United Nations Sustainable
Development Goal 6, UNWD Report 2018 + 2020


Réduire au maximum les pertes d’eau

Des solutions intelligentes sont capables d’optimiser l’efficacité de l’eau pompée et de réduire les pertes d’eau, ce qui nous permet de réaliser beaucoup d'économies. Actuellement, environ 30 % de toute l’eau pompée n’atteint jamais le robinet. Dans certaines villes, ce pourcentage peut atteindre 60 %.* Cela peut changer.

* Source : Quantifying the global non-revenue water problem, R. Liemberger et A. Wyatt

Réutilisation durable des eaux usées traitées

Dans la ville chinoise de Shenyang, la forte densité démographique entraîne l’augmentation de la quantité de déchets domestiques générés. Grâce à des systèmes intelligents de traitement de l’eau, la société Jiangsu WELLE Environmental est en mesure de rejeter l’eau dans la nature en.

 


Approvisionnement efficace en eau potable

À Talca, au Chili, l'exploitant Essbio-Nuevosur fait face à une demande croissante en eau, ce qui exerce une pression sur ses équipements. Néanmoins, grâce à des solutions intelligentes dotées d’une technologie de distribution pilotée par la demande, ils ont été en mesure de répondre aux besoins grandissants, tout.

Accompagner l’augmentation de la demande en eau

Alors que l’urbanisation galopante met à mal l’approvisionnement en eau de la ville de Shaoguan, en Chine, Liu Zhiwei et son équipe de la Quijang Water Supply Management ont décidé de moderniser leur système hydraulique avec des solutions optimisées et intelligentes pour répondre à la demande croissante en eau. Et quel est le résultat ? Jusqu’à 33 % d’économies d’énergie et d’autres avantages inattendus.

Faire face aux inondations répétées

La ville de Semarang en Indonésie était sujette à des inondations de grande ampleur. Lors d’épisodes de fortes pluies et de marées hautes, des masses d’eau incontrôlables ravageaient les maisons, détruisant la vie des populations au passage. En collaboration avec Grundfos, la ville a mis au point une solution forte et unique pour protéger ses citoyens en cas d’inondations. Découvrez comment la solution a augmenté la.

Construction de réseaux d’eau intelligents

Les Grundfos iSOLUTIONS utilisent les pompes intelligentes et les services connectés pour aider les exploitants à atteindre un nouveau niveau de performance.

Discover our solutions

En construisant des partenariats solides et durables avec tous ceux qui travaillent sans relâche #FOROURWATER, en leur offrant une expertise et des solutions intelligentes, nous pouvons aider à relever ensemble les défis mondiaux en matière d’eau et d’environnement. 
Découvrez notre large gamme de solutions intelligentes pour les services d’approvisionnement en eau.

Autres articles associés

Trouvez des articles sur Grundfos.

Applications associées

Trouvez les applications associées.

Produits associés

Trouvez des produits Grundfos en rapport avec ce sujet.