Cas d’application
Une station de pompage résout les problèmes d'inondations récurrentes et améliore la qualité de vie à Semarang, en Indonésie.
La station de pompage de Semarang a résolu le problème d'inondation de la partie centrale, touchée, de la ville de Semarang.
La ville indonésienne de Semarang souffrait d'inondations massives. Située en bord de mer, une partie de la ville se trouve à marée haute. Pendant les fortes précipitations et les grandes marées, des volumes d'eau incontrôlables ont fait des ravages sur les habitations et la vie de la population. La ville a mis au point avec Grundfos une solution unique et fiable pour protéger ses habitants des inondations. Depuis sa mise en service en 2014, les inondations ont continuellement éclaté dans les bassins versants et le centre-ville. Les solutions mises en œuvre ont amélioré la qualité de vie et augmenté la valeur des propriétés.
Le contexte
La ville de Semarang, la cinquième plus grande ville d'Indonésie avec un grand port commercial, est inondée depuis de nombreuses années.
Semarang se situe sur la côte nord de Java. Environ un tiers de la ville est soumis à la marée haute, avec l'océan d'un côté et les montagnes entourant la ville de tous les autres côtés. La superficie totale est d'environ 13 kilomètres carrés. Le climat de la forêt tropicale en fait l'une des zones les plus humides du pays, en particulier pendant la marée haute.
La combinaison de marée haute et de fortes précipitations représente le plus grand danger, déclare Joko Rusmani, consultant au ministère des travaux publics et du logement en Indonésie.
"Lorsque la marée haute avait lieu pendant la saison des pluies, l'eau qui devait couler jusqu'à la mer était bloquée par la marée haute, ce qui l'a faisait refluer et inonder les zones résidentielles. C'était un problème récurrent."
"À l'époque, même une petite pluie causait des inondations, explique Ari Soemantri, résidente de Jalan Permata Merah, un quartier central de Semarang. Les fortes précipitations entraînaient des inondations qui duraient des jours sans aucun signe de recul."
L'affaissement des terres jusqu'à 10 centimètres par an ne faisait qu'empirer la situation. Joko Rusmani explique que cela était dû à une trop grande extraction des eaux souterraines, combinée à une construction qui surchargeait le sol. Au total, le glissement des terres, la pluie et les grandes marées représentaient un véritable problème à Semarang depuis des années.
Une nouvelle station de pompage est venue changer la donne.
La solution
En 2013, une grande équipe mondiale a commencé à construire une station de pompage capable de faire face aux inondations. L'équipe était composée des entrepreneurs indonésiens Brantas, du consultant japonais Oriental, de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA), du Ministère indonésien des travaux publics et des habitats, du gouvernement local de Semarang et de Grundfos. Le projet était un programme stratégique de gestion des ressources en eau du gouvernement indonésien.
Selon Joko Rusmani, l'équipe du projet a bouclé les estuaires des deux principales rivières touchées : Semarang et Baru.
"Aujourd'hui, l'eau arrivant de l'amont sera stockée dans des bassins de rétention pour être pompée, nous indique-t-il. Nous avons opté pour un système de pompage à la place de l'écoulement gravitationnel."
Il explique que les bassins de rétention peuvent contenir 130.000 mètres cubes (m3), tandis que la station de pompage a une capacité totale de débit de 35 m3 par seconde, soit 126.000 m3 / heure. La fiabilité est absolument essentielle. "Comme nous dépendons maintenant du pompage, nous nous attendons à ce que les pompes puissent fonctionner en permanence, être toujours fonctionnelles et bien entretenues, de sorte que chaque fois que nous en avons besoin, l'eau puisse être pompée dans l'océan sans dysfonctionnement", explique-t-il.
L'équipe du projet a choisi les pompes Grundfos KPL en raison de leur précédente expérience dans l'utilisation de pompes similaires à Surabaya et à Jakarta. Celles-ci fonctionnaient de manière fiable depuis plus de dix ans, explique-t-il.
Ces pompes sont très faciles à utiliser. Ainsi, dès qu'il pleut, nous pouvons mettre le système en marche immédiatement.
"Comme les pompes avaient des capacités énormes et étaient les plus grosses en Indonésie à l'époque, nous avons demandé l'aide du siège de Grundfos au Danemark, indique Joko. Nous nous sommes assurés que les pièces détachées seraient disponibles localement pendant les 15 prochaines années."
Depuis que la station de pompage a été mise en service en 2014, elle fonctionne comme prévu, indique Nur Wahid, responsable des opérations. Pendant la saison sèche, l'équipe fait fonctionner les pompes pendant une heure ou deux par jour pour maintenir le bassin de drainage au bon niveau et effectuer la maintenance quotidienne des pompes. "Heureusement, ces pompes sont très faciles à utiliser. Ainsi, chaque fois qu'il pleut, nous pouvons démarrer le système immédiatement", explique Nur Wahid.
Les résultats
Aujourd'hui, les personnes qui subissaient les inondations dans leurs habitations et dans les rues du centre-ville sont maintenant à l'abri. Elles n'ont plus besoin de continuer à surélever leur logement pour lutter contre l'affaissement des terres et les inondations. "Et les routes sont enfin praticables, affirme Joko. À l'époque, c'était plutôt des voies navigables, mais maintenant elles sont sèches. Plus de problèmes."
Il ajoute que le gouvernement peut maintenant développer des infrastructures sans craindre les dommages causés par les inondations et les marées. "La vie sociale et économique a recommencé à se développer à Semarang", dit-il.
En effet, le résident Ari Soemantri affirme que le quartier est maintenant protégé de toute inondation. "La valeur des propriétés et des terres augmente, car la zone est protégée."
Joko déclare : "La station de pompage de Semarang a résolu le problème des inondations dans la partie centrale de la ville. Cette solution peut être utilisée comme exemple ou modèle à appliquer dans des domaines similaires. Nous sommes fiers car cette solution est fiable et donne l'exemple aux autres. De nombreuses municipalités d'Indonésie confrontées aux mêmes problèmes sont venues examiner nos bassins de rétention pour étudier comment elles pouvaient résoudre les mêmes problèmes d'une manière qui s'applique à leurs villes."