6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

77 - Le cours avancé sur les principes de base d'une pompe

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 77 - Le cours avancé sur les principes de base d'une pompe

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 77 - Le cours avancé sur les principes de base d'une pompe l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Quel est le nom de la gamme des stations de relevage Grundfos ?
A: Grundfos SOLOLIFT
Correct
Q: Quelle conséquence a le sous-dimensionnement d’une pompe ?
A: Elle aura un débit insuffisant ;
Correct
Q: Quand utiliser la surpression d’eau froide ?
A: Lorsque la pression est trop faible ou inexistante dans l’adduction principale d’eau ;
Correct
Q: Jusqu’à quelle profondeur une pompe JET fonctionne-t-elle ?
A: Jusqu’à 6 m ;
Correct
Q: Qu’est-ce qui caractérise une pompe immergée ?
A: La pompe est submergée et le moteur est ventilé.
Correct
Q: Quel est le type de pompe le plus répandu ?
A: La pompe centrifuge ;