Eléments importants à considérer lors du choix et du dimensionnement d’une pompe

Découvrez quelques-uns des principaux éléments à prendre en compte lors du choix et du dimensionnement de votre pompe.

Choisir et dimensionner une pompe, ne doit pas être intimidant. Avec une compréhension des principaux facteurs à prendre en compte, vous serez sur la bonne voie.

Nous sommes là pour vous aider à franchir la première étape. Ce module de formation vous présentera le dimensionnement et la sélection pour vous aider à choisir la pompe adaptée à chacun de vos besoins. Commençons par regarder comment choisir sa pompe.

Tout au long du processus de sélection, il y a un certain nombre de facteurs que vous devrez prendre en compte, comme :

- la source d’eau (d’où vient l’eau), 

- le débit volumique (somme des points d’utilisation et modes de consommation), 

- la hauteur totale (hauteur verticale de la source au point de refoulement), 

- l’alimentation électrique (tension pour faire fonctionner la pompe), 

- et le type de régulation (manuel ou automatique).

Nous allons examiner tous ces facteurs dans la première partie de ce module.

D’abord, la source d’eau. Il existe de nombreux type de sources, telles que les réservoirs de surface, les réservoirs enterrés, les rivières, les barrages et lacs, les forages ou encore les réseaux sous pression.

Une fois que vous savez d’où vient l’eau, vous devez déterminer si elle est potable, car cela influe sur les applications pour lesquelles elle est utilisée.

Passons maintenant au débit (Q). Le débit est le volume de liquide qui traverse une pompe pendant un certain laps de temps. Le débit volumique, un paramètre critique, car il faut fournir un certain volume d’eau dans un but précis.

Le débit est généralement mesuré en mètres cubes par heure (m³/h), en litres par seconde (l/s) ou en litres par minute (l/min).

Pour déterminer le débit nécessaire pour l’installation, vous devez additionner tous ses points d’utilisation.

La hauteur (H), mesurée en mètres, dépend de la densité du liquide pompé. Comme nous l’avons vu, il s’agit de la hauteur à laquelle la pompe peut soulever un liquide. Quand vous achetez une pompe, la hauteur est souvent spécifiée.

Il y a également le type d’alimentation électrique. Pour avoir un moteur adapté à la pompe, il est essentiel d’identifier la tension d’alimentation. Dans les installations domestiques, les plus courantes sont :

- l’alimentation monophasée, fournie par les compagnies d’électricité à tous les foyers connectés au réseau, 

- et les générateurs, utilisés en secours dans les zones éloignées ou rurales.

Parmi les moins courantes, il y a l’alimentation triphasée, l’énergie solaire et les éoliennes.

Enfin, vous devez prendre en compte la régulation de la pompe. Vous pouvez réguler une pompe manuellement ou automatiquement.

Les pompes régulées manuellement sont, cela va sans dire, entièrement manuelles, et celles régulées automatiquement sont dotées de mécanismes comme des interrupteurs à flotteur pour démarrer et arrêter la pompe.

Pour le reste de ce module, penchons-nous sur l’importance du dimensionnement.

Si une pompe est sous-dimensionnée, cela aura les conséquences suivantes : 

-     elle fournira moins d’eau que ce que l'utilisateur souhaite, 

-     la pression ne sera pas adéquate, 

-     le débit ne sera pas suffisant, 

-     le système ne sera pas efficace, 

-     et cela augmentera le risque de cavitation et de défaillance de la pompe.

Par conséquent, un surdimensionnement vous mettra à l’abri de ces risques. Cependant, une pompe surdimensionnée peut avoir des conséquences fâcheuses. 

-      Elle consomme beaucoup plus d’énergie que nécessaire, 

-      elle est bien plus bruyante, 

-      sa vitesse est plus élevée, 

-      elle peut tomber en panne prématurément car elle fonctionne bien au-delà de son rendement optimal.

Donc sous- et surdimensionnement, sont tout aussi néfastes. Il faut trouver le bon équilibre et une taille de pompe adaptée aux besoins. Mais comment faire ? C’est là que les courbes de pompe entrent en jeu.

Pour comprendre une courbe de pompe, vous devez d’abord connaître les caractéristiques du système. Une courbe de pompe illustre sa performance en terme de débit (Q) et de hauteur totale (H). Les caractéristiques du système montrent les pertes de pression, ou pertes de charge, dans le système en fonction du débit.

Au croisement des caractéristiques du système et de la courbe de performance, vous obtenez le point de fonctionnement spécifique.

Une fois que vous avez trouvé ce dernier, calculé le débit requis et la hauteur totale, vous saurez quelle taille de pompe choisir.

Nous arrivons à la fin de ce module sur le dimensionnement et la sélection. Si vous souhaitez choisir et dimensionner une pompe par vous-même, rendez-vous sur notre outil de dimensionnement et de sélection, Grundfos Product Center.

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 13 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Basique