Les avantages de la solution MIXIT

Découvrez avec nous la solution MIXIT, son processus de développement et les nombreux avantages qu’elle présente.

En matière de boucles de mélange, la meilleure solution actuellement sur le marché est la solution Grundfos MIXIT. Dans ce cours, nos experts présenteront  MIXIT et ses nombreux avantages et vous décriront le processus de l’idée initiale à la mise en service finale. L’idée à l’origine de la solution MIXIT a germé il y a quelques années.

En examinant chacun des composants d’un système de boucle de mélange traditionnel, il nous semblait clair qu’il y avait moyen de simplifier une telle solution. Puis, nos clients ont commencé à émettre des remarques similaires. Dès lors, notre ambition a été de créer une solution moins complexe. Et c’est ce que propose aujourd’hui la solution MIXIT.

Nous nous sommes principalement intéressés à ce que voulaient nos clients. Nous avons pris contact avec plusieurs clients et utilisé leurs commentaires tout au long du processus de développement, en essayant différentes versions avec eux. Donner à nos clients ce qu’ils veulent a été l’objectif central de ce projet de développement, la solution MIXIT.

Nous avions aussi pour ambition de créer une solution plus ergonomique et flexible. Suivant les fonctionnalités dont vous avez besoin, vous pouvez mettre à niveau l’unité MIXIT  pour qu’elle corresponde à vos exigences. Par exemple, si vous avez besoin d’une connectivité avec les bus de terrain, mettez simplement à niveau le logiciel et activez la fonction sur l’unité MIXIT.

Aucun matériel supplémentaire n’est nécessaire. Nous avons entièrement repensé le concept de boucle de mélange pour en faire une unité tout-en-un, qui, associée à la pompe, fonctionne comme une solution complète. La solution MIXIT permet de multiples applications pour l’eau chauffage, l’eau de refroidissement et l’eau chaude sanitaire.

Elle est compatible avec les configurations de vanne à deux et à trois voies, ce qui en fait une solution idéale indépendamment de l’application. Lors de la mise en service de votre  solution MIXIT, il vous suffit d’utiliser Grundfos GO pour sélectionner la  configuration adaptée à votre application. Un assistant vous guidera.

Elle est simple d’utilisation, mais aussi très flexible. La solution MIXIT est sans conteste la meilleure option si vous voulez créer une boucle de mélange en peu de temps et assurer à votre client des performances optimales. La solution MIXIT présente énormément d’avantages. Tout est intégré à la solution. Pas besoin de tuyaux supplémentaires.

Cela vous fera bien sûr  gagner beaucoup de temps. En outre, tous les capteurs sont câblés et vous n’aurez qu’à brancher le câble d’alimentation. C’est une solution très intelligente conçue pour faciliter la vie de nos clients. Par exemple, elle est  indépendante de la pression. Ainsi, même en cas de variation de la pression différentielle primaire, elle assurera une régulation stable.

Qui plus est, le débitmètre intégré mesure le débit primaire qui, combiné à la température du circuit primaire, permet à la solution MIXIT de suivre la consommation de chaleur en temps réel. C’est dire à quel point l’intégration des composants profite aux clients. La mise en service et la configuration de l’installation sont simples et fluides.

Supposons que vous souhaitiez ajouter des fonctionnalités comme un capteur supplémentaire. MIXIT propose des assistants de  configuration intégrés qui vous y aideront. Tout cela découle de notre ambition initiale qui est de créer une solution plus simple et plus ergonomique. La solution MIXIT est conçue pour l’avenir.

Elle offre une connectivité  prête à l’emploi, est compatible avec notre plate-forme Grundfos iSolutions Cloud, et dispose d’un bus de terrain intégré pour une intégration facilitée dans le système GTB. Et toute solution MIXIT est livrée avec  une solution de surveillance gratuite ! Il suffit de brancher le câble pour connecter la solution MIXIT.

Notre ambition est d’être capables  d’obtenir tous types de données utiles et d’utiliser l’apprentissage automatique et l’IA pour analyser ces données. C’est pour nous la façon la plus intelligente d’optimiser la solution MIXIT.

Nos clients ont été présents à chaque étape. Du développement du concept à la fabrication du matériel et à la mise en œuvre de la connectivité. Nous ne doutons pas qu’avec la solution MIXIT, vous disposerez d’une solution de boucle de mélange optimale et durable. 

Aperçu du cours

Modules
Modules: 3
Temps de réalisation
Temps de réalisation: 20 minutes
Niveau de difficulté
Niveau de difficulté: Intermédiaire