8 questions Intermédiaire

Évaluation ECADEMY

39 - Circulateur ALPHA2 et équilibrage simplifié avec l’application GO Balance

Cette évaluation comprend 8 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 2 sur 8 Intermédiaire

Le circulateur ALPHA2 présente-t-il la consommation d’énergie la plus faible parmi tous les petits circulateurs proposés sur le marché ?

Question 3 sur 8 Intermédiaire

Un circuit de chauffage déséquilibré peut-il entraîner une consommation d’énergie excessive ?

Question 4 sur 8 Intermédiaire

Quels modes de régulation de l’ALPHA2 ne doivent jamais être utilisés dans les installations à robinets thermostatiques ?

Question 5 sur 8 Intermédiaire

Est-il possible de générer de la documentation et de l’envoyer un e-mail ou de l’imprimer directement via l’appli ?

Question 7 sur 8 Intermédiaire

Quelles sont généralement les causes d’un mauvais équilibrage dans les habitations domestiques ?

Question 8 sur 8 Intermédiaire

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 39 - Circulateur ALPHA2 et équilibrage simplifié avec l’application GO Balance

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 39 - Circulateur ALPHA2 et équilibrage simplifié avec l’application GO Balance l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: Lors de l’équilibrage d’un circuit combiné de radiateurs et de chauffage par le sol, vous devez toujours :
A:  Équilibrer d’abord tous les radiateurs
Correct
Q: Le circulateur ALPHA2 présente-t-il la consommation d’énergie la plus faible parmi tous les petits circulateurs proposés sur le marché ?
A: Oui
Correct
Q: Un circuit de chauffage déséquilibré peut-il entraîner une consommation d’énergie excessive ?
A: Oui
Correct
Q: Quels modes de régulation de l’ALPHA2 ne doivent jamais être utilisés dans les installations à robinets thermostatiques ?
A: Modes vitesse fixe
Correct
Q: Est-il possible de générer de la documentation et de l’envoyer un e-mail ou de l’imprimer directement via l’appli ?
A: Oui
Correct
Q: Qu’est-ce que l’ALPHA READER ?
A: Un accessoire que vous devez conserver avec vous
Correct
Q: Quelles sont généralement les causes d’un mauvais équilibrage dans les habitations domestiques ?
A: Perte de pression et/ou réglage incorrect des vannes ou Tés de réglage
Correct
Q: Qu’est-ce que l’appli Grundfos Go Balance ?
A: Un guide d’équilibrage étape par étape intuitif