6 questions Basique

Évaluation ECADEMY

6 - TPE3 : une pompe in-line verticale d’exception

Cette évaluation comprend 6 questions et peuvent être repassées à tout moment.

Vous devez répondre correctement à toutes les questions pour réussir l’évaluation et terminer le module.

Commencer l’évaluation

Question 3 sur 6 Basique

Cette pompe doit être préférée dans la plupart des cas

Question 5 sur 6 Basique

Une installation d'eau glacée traditionnelle est souvent conçue avec des boucles primaires et secondaires et un débit constant dans la boucle primaire. Quelle autre conception recommande Grundfos ?

Question 6 sur 6 Basique

La technologie sans fil de la TPE3 permet à plusieurs pompes installées en parallèle de se connecter directement les unes aux autres. Combien de pompes peuvent être installées en parallèle ?

Question 6 sur 6 Basique

Vous êtes satisfait de vos réponses ?

Envoyez vos réponses et obtenez le résultat final de l’évaluation.

Envoyer

Résultats de l’évaluation

Félicitations. Vous avez réussi l’évaluation et terminé le 6 - TPE3 : une pompe in-line verticale d’exception

Badges obtenus :

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Continuer la formation Aller à MyECADEMY

Dommage. Vous n’avez pas réussi 6 - TPE3 : une pompe in-line verticale d’exception l’évaluation cette fois-ci

Comment évalueriez-vous ce cours ?

Nous vous invitons à noter ce cours. N’oubliez pas que vous devez vous connecter avant de passer le test pour pouvoir lui attribuer une note.

Correct
Q: La TPE2 dispose d'une fonction avancée d'influence du point de consigne. En quoi cela consiste ?
A: La fonction avancée d'influence du point de consigne permet de définir un paramètre qui décide comment la performance de la pompe doit changer
Correct
Q: Le compteur d'énergie calorifique intégré de la TPE3 s’assure que :
A: La consommation énergétique soit surveillée plus efficacement
Correct
Q: Cette pompe doit être préférée dans la plupart des cas
A: TPE3
Correct
Q: La TPE2 dispose d'une fonction de limite de dépassement. En quoi cela consiste ?
A: La fonction de limite de dépassement permet d'influencer le fonctionnement de la pompe, par exemple, lorsqu’une limite de pression ou de température est dépassée
Correct
Q: Une installation d'eau glacée traditionnelle est souvent conçue avec des boucles primaires et secondaires et un débit constant dans la boucle primaire. Quelle autre conception recommande Grundfos ?
A: Nous recommandons une installation avec seulement une boucle primaire et un débit variable
Correct
Q: La technologie sans fil de la TPE3 permet à plusieurs pompes installées en parallèle de se connecter directement les unes aux autres. Combien de pompes peuvent être installées en parallèle ?
A: 4