Cas d’application
Un village ghanéen a enfin accès à une eau de qualité
Les habitants de la communauté rurale d'Otoase, dans le district d'Ayensuano, à l'est du Ghana, bénéficient désormais des avantages pratiques et sanitaires d'un accès facile à une eau gérée en toute sécurité, grâce à l'Initiative pour l'eau au Ghana de Grundfos SafeWater.
Un problème qui perdure
Jusqu'en 2022, les quelques 4000 habitants d'Otoase, qui vivent essentiellement de l'agriculture, n'avaient pas accès à l'eau potable traitée. Leurs seules sources d'eau étaient des étangs ou des barrages alimentés par des rivières, qui présentaient des risques de contamination, et un puits peu profond, recouvert de béton, qui fournissait de l'eau non traitée. Cette situation désastreuse a eu un impact significatif sur la qualité de vie.
Un nouvel arrivant à Otoase, le révérend Edward Mensah, explique les difficultés auxquelles les villageois étaient confrontés : "Pour obtenir de l'eau, nous devions payer des personnes, parfois des enfants, pour parcourir de longues distances afin d'obtenir de l'eau. Malheureusement, l'eau qu'ils ramenaient était de mauvaise qualité. Cela a rendu mon séjour au sein de la communauté très difficile".
Un système d'approvisionnement en eau moderne a redonné le sourire à tout le monde
En 2022, la Ghana Water Initiative s'est lancée dans une mission visant à changer cette situation. En juillet de cette année-là, le projet était terminé et les habitants d'Otoase étaient raccordés à un réseau d'eau potable ou pouvaient se procurer de l'eau aux distributeurs Grundfos AQTaps, l'équivalent d'un guichet automatique de distribution d'eau. Les habitants des communautés voisines en profitent également, car ils peuvent apporter des récipients qu'ils remplissent d'eau propre.
Samuel Ossinor, un habitant d'Otoase, ancien membre des forces armées qui dispose désormais d'un raccordement à l'eau courante, a exprimé sa joie :
"Grâce à la disponibilité de cette eau, ma retraite de l'armée est devenue très agréable. Avant de rentrer chez moi, ma plus grande préoccupation était la situation de l'eau. Puis j'ai découvert ce dispositif. Je l'ai rapidement raccordé à ma maison et, depuis, ma femme et moi bénéficions d'un approvisionnement permanent en eau traitée. Même nos voisins viennent parfois chercher de l'eau chez nous. Il n'y avait pas de meilleure surprise pour ma retraite".
De l'eau potable à portée de main
L'initiative SafeWater, qui fournit plus de 35 000 litres d'eau potable par jour, a transformé la vie des habitants d'Otoase et des villages voisins, qui n'ont plus à parcourir de longues distances ou à payer des prix déraisonnables pour obtenir de l'eau potable traitée.