Artículo

Distribución desigual del calor en los sistemas de calefacción domésticos

Radiadores ruidosos, calor desigual, consumo de demasiada energía: probablemente hayas experimentado estas quejas comunes de los clientes. Pero hay una manera fácil de lidiar con todos ellos: el equilibrado hidráulico con las herramientas proporcionadas por Grundfos.


Equilibrado hidráulico – es más fácil decirlo que hacerlo

Hasta ahora, habías tenido que confiar en la configuración estándar de los fabricantes, consultar tablas genéricas o basarte en tu propia experiencia equilibrando sistemas. También disponías de las recomendaciones de los fabricantes de radiadores o VTR (válvulas termostáticas para radiadores) para equilibrar el sistema.

El resultado es que muchos sistemas de calefacción no funcionan de manera eficiente. De hecho, una investigación independiente de hace 3 años demostraba que el 82% de los sistemas de calefacción en edificios existentes en Alemania solo en 2017, estaban mal equilibrados (CO2online, 2017).

Efectos de un equilibrado incorrecto e impreciso

Un equilibrado hidráulico demasiado básico o insuficiente del sistema de calefacción puede convertirse con frecuencia en un dolor de cabeza para ti cuando te llamen los propietarios de la vivienda para buscar una solución porque no les llega el calor de forma homogénea y se quejan por la falta de confort.

En un sistema de calefacción, un equilibrado pobre e impreciso afecta a las instalaciones de manera diferente:

  • En las calderas de condensación, el funcionamiento excesivo puede provocar un aumento de la temperatura de retorno debido a la pérdida de condensación, lo que hace que el sistema sea menos eficiente. La introducción de calderas de hidrógeno agravará este problema en el futuro, ya que el combustible no será tan barato.
  • En las bombas de calor, la temperatura del caudal debe ser lo más baja posible para minimizar los costes de energía y maximizar el rendimiento.
  • El aumento de la velocidad del caudal también aumenta el consumo de energía de la bomba circuladora, así como el ruido del agua moviéndose por los termostatos y radiadores.

La solución a todos estos problemas es un equilibrado hidráulico correcto y preciso. ¿Cuál es el problema? Que tradicionalmente este ha sido un proceso lento, que requiere muchas mediciones y ajustes avanzados en cada válvula, algo para lo que pocos de nosotros, seamos sinceros, tenemos tiempo.

 

Equilibrado hidráulico al modo Grundfos

Un equilibrado con Grundfos sólo requiere dos cosas:

  1. Que la bomba circuladora instalada en el sistema de calefacción sea una de las siguientes: ALPHA2 (con su lector de caudal ALPHA Reader), ALPHA3, UPM3 LIN y UPM4 LIM.
  2. Que te descargues la app Grundfos GO Balance disponible gratuitamente en App Store o Google Play.

La aplicación funciona en una variedad de sistemas de calefacción, incluidos los sistemas de radiadores bitubo y los sistemas de calefacción por suelo radiante, ambos con válvulas preestablecidas. Puede equilibrar cualquiera de ellos fácilmente y en solo cinco sencillos pasos.

5 pasos del equilibrado hidráulico con Grundfos 

  1. Descarga y abre la app Grundfos GO Balance
  2. Comienza el equilibrado - la app te indicará el proceso a seguir paso a paso
  3. Incluye las mediciones - para cada habitación de la vivienda, añade sus especificaciones, las de los radiadores y los datos de Q + H
  4. Equilibra cada habitación – cuando hayas hecho las mediciones y las hayas metido en la app, solo tienes que ajustar cada cabezal o detentor de acuerdo al caudal calculado para un correcto equilibrado.
  5. Obtén un informe - cuando hayas completado el equilibrado podrás obtener la documentación necesaria con todos los datos registrados y el trabajo realizado

Tras el equilibrado hidráulico, tus clientes no solo se beneficiarán de una instalación totalmente confortable, si no que además le permitirás obtener hasta 5-20% de ahorros energéticos anuales (Estudio def FH Münster, 2015).

Descárgate Grundfos GO Balance
y haremos tu trabajo instalando bombas más sencillo y rápido

 

¿Quieres saber más sobre equilibrado hidráulico?

Si quieres profundizar en los principales aspectos del equilibrado hidráulico, te ofrecemos diferentes opciones para un aprendizaje rápido y práctico en nuestra Ecademy. A continuación, encontrarás algunos módulos de formación que te recomendamos sobre el equilibrado hidráulico y nuestras soluciones de bombeo.

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Regístrate para recibir novedades de producto, herramientas comerciales, formaciones y recomendaciones de instalación.