Artículo
Funcionamiento poco eficiente debido a una puesta en marcha incorrecta
A la hora de poner en marcha un sistema de calefacción, la dificultad radica en conseguir el caudal adecuado, el mejor rendimiento y el mayor confort posible. Pero no es fácil lograrlo cuando los sistemas de calefacción actuales están construidos y funcionan de maneras diferentes.
El desafío de poner en marcha un sistema de calefacción
Todos nos hemos topado con los efectos secundarios de una puesta en marcha inadecuada:
- Consumo energético excesivo
- Ruido
- Desgaste del sistema general
- Clientes descontentos
No es un problema fácil de solucionar. Cuando se instala una bomba, a menudo es difícil saber qué configuración usar y esto puede ocasionarnos más problemas de los necesarios. Tradicionalmente, la velocidad de la bomba del sistema se configura para que proporcione una cantidad de presión que garantice suficiente caudal de agua a todas las zonas del edificio. Pero esto no siempre es lo ideal.
El quebradero de cabeza de la configuración
Normalmente en la mayoría de las bombas existe una configuración recomendada para un funcionamiento óptimo del sistema. A continuación resumiremos los requisitos de dos de los sistemas más comunes: suelo radiante y radiadores.
Calefacción por suelo radiante
Esta es una manera eficaz de calentar una casa, pero debido a la baja temperatura del caudal, es necesario llevar a cabo la puesta en marcha cuidadosamente (equilibrado y configuración de la bomba).
Las pérdidas de presión en el colector de la calefacción por suelo radiante son prácticamente independientes de la demanda de calor/caudal en las zonas individuales. Esto significa que la bomba debe tener configurada una presión constante donde la presión diferencial se mantenga constante, asegurando un caudal constante en cada zona individual, independiente de las demás zonas. Esto garantiza una correcta temperatura ambiente y un gran confort para el propietario de la casa, y evita un uso innecesario de energía.
Radiadores
Por otro lado, los radiadores con válvulas termostáticas de radiador (VTR) utilizan las VTR para ajustar el caudal al radiador en función de la demanda de calor. Esto garantiza una correcta temperatura ambiente y un óptimo confort para el propietario de la casa.
Una baja demanda de calor/caudal conlleva una pérdida de presión menor en las tuberías y conexiones del sistema de calefacción, para impedir en este caso que la presión sea demasiado elevada, dando lugar a un uso innecesario de energía y al riesgo de tener válvulas ruidosas. La bomba debe tener configurada la presión proporcional para que la presión diferencial se ajuste proporcionalmente al caudal que el sistema requiera.
AUTOADAPT facilita tu día a día
Las circuladoras de Grundfos ofrecen una amplia gama de posibilidades que te permite seleccionar la configuración de control adecuada para tu sistema de calefacción, independientemente de si la circuladora está integrada en una caldera, una bomba de calor o es una solución autónoma.
La forma más sencilla de resolver la mayoría de los problemas de puesta en marcha es elegir una circuladora con Grundfos AUTOADAPT. Esta función adapta de forma continua el rendimiento de la bomba a la demanda calorífica real, por ejemplo al tamaño del sistema y a la cambiante demanda de calor. La función encontrará la configuración apropiada para ofrecer un confort óptimo con un consumo energético mínimo y contribuirá a una puesta en marcha rápida, segura y sencilla. En general, AUTOADAPT ayuda a conseguir el menor consumo energético posible al mismo tiempo que optimiza el confort del cliente en su hogar.
VENTAJAS DE AUTOADAPT
- Proporcionar un óptimo confort a los clientes
- Minimizar las llamadas al servicio técnico
- Reducir el riesgo de ruido del sistema
¿Quieres obtener más información sobre Grundfos AUTOADAPT?
Existen muchas opciones para ampliar tu aprendizaje práctico en nuestra plataforma de formación online Ecademy
Más ideas
En Grundfos Lab hacemos pruebas centradas en algunos de los desafíos que presenta un sistema de calefacción.
Productos relacionados
Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.
Regístrate para recibir novedades de producto, herramientas comerciales, formaciones y recomendaciones de instalación.