Artículo

Las bombas de calor tienden a ponerse en marcha de forma incorrecta con mayor frecuencia

La normativa europea está dando forma al mercado de los sistemas de calefacción hidráulica y debemos cambiar nuestra forma de pensar en lo que se refiere a los sistemas de calefacción para alcanzar el objetivo de la UE contra el cambio climático de reducir al menos el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. 

Vídeo en versión original - inglés

Reducción de los gases de efecto invernadero un 40% en 2030

Todo el mundo quiere que su factura de gas sea más baja, pero cada vez más personas quieren también que su sistema de calefacción sea más sostenible. Teniendo esto en cuenta, la UE se ha comprometido a reducir un 40% sus emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. 

Un enorme potencial para un cambio positivo

Las bombas de calor son una alternativa libre de CO2 a las calderas, y son esenciales para alcanzar el objetivo de la UE contra el cambio climático eliminando el uso de combustibles fósiles para instalaciones de calefacción. 

Fuente: https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en  

Pero los sistemas de calefacción impulsados por bomba de calor funcionan de forma diferente a los sistemas tradicionales y hay algunos puntos importantes que se deben tener en cuenta: 

  • Los sistema de bombeo de calor deberían funcionar idealmente con temperaturas de retorno por debajo de 55 ºC 
  • La distribución de calor funcionará habitualmente con un caudal mayor, y a mayor caudal mayor probabilidad de ruido en el sistema.  
  • Teniendo estos puntos en cuenta, los sistemas deben diseñarse, ponerse en marcha y equilibrarse de manera correcta. Asegúrate de que las tuberías y válvulas están correctamente dimensionadas y son lo suficientemente grandes para soportar el aumento de caudal del sistema. 

Cómo garantizar un óptimo funcionamiento

Para hacer que el sistema de bombeo de calor funcione correctamente desde el principio, puedes usar la app GO Balance para poner en marcha y equilibrar el sistema de calefacción como corresponde. Una vez hecho esto, la conversión de energía renovable en calor útil se hará con la mayor eficiencia posible. Tu cliente disfrutará de un hogar confortable y silencioso y podrá ahorrar hasta un 5-10% en su consumo eléctrico gracias a la nueva bomba de calor.

Cómo funciona GO Balance en una aplicación de bomba de calor

  • El sistema de bombeo de calor debe tener una Grundfos UPM3 LIN-BUS, UPM4 LIN-BUS o PWM 
  • En el aparato de bombeo de calor debe haber un modo de activar GO Balance mostrando un botón 
  • Debes disponer de un ALPHA Reader, que es un complemento de la UPM3 y UPM4



El proceso para el equilibrado hidráulico en una caldera o aplicación de bombeo de calor 

  1. Activa GO Balance en el aparato: el aparato envía una señal a las bombas UPM3 y UPM4 de su interior
  2. Equilibrado: cuando GO Balance se activa debe apagarse el aparato. El sistema de radiador estará entonces listo para el equilibrado mediante la app Go Balance, que te guiará a través del proceso. Recuerda seleccionar el tipo correcto de bomba que quieres conectar –en este caso UPM con Reader
  3. Cuando se haya completado el equilibrado y tengas un informe sobre la tarea, el aparato volverá al funcionamiento normal. 

Una vez completado el equilibrado, tus clientes disfrutarán de un mayor nivel de confort gracias al correcto equilibrado del sistema, así como de los beneficios de una fuente de energía barata que convierte la energía en calor de una manera extremadamente eficiente. Además, habrás contribuido a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por combustibles fósiles. 

¿Cuáles son las ventajas de GO Balance? 

  • Proporcionar confort adicional y ahorro energético a tus clientes 
  • Impulsar las ventas gracias a un producto con un margen elevado de beneficios y un software innovador 
  • Satisfacer las demandas de soluciones digitales 
  • Respaldar iniciativas globales de eficiencia energética 
  • Simplificar tu trabajo diario ahorrando tiempo en la instalación y la puesta en marcha 

Descarga Grundfos GO Balance para ayudarte a trabajar más rápido

Productos relacionados

Encuentra los productos Grundfos relacionados con este tema.

Regístrate para recibir novedades de producto, herramientas comerciales, formaciones y recomendaciones de instalación.