Artikel
Manglende vandtryk eller støjende trykforøgeranlæg?
Mange husejere kan nikke genkendende til problemer med at skylle shampoo ud af håret, svingende temperaturer i badet, toiletter, der kun langsomt fyldes op, eller støjende vandrør og pumper. Det er ikke kun irriterende at opleve - den overordnede komfort i hjemmet forringes også. Heldigvis findes der en løsning, der kan løse udfordringerne - SCALA2 trykforøgerpumpe.
Manglende vandtryk?
Manglende vandtryk kan fx forlænge den tid, det tager, når et toilet fyldes efter end skylning. Det betyder, at du må vente tilsvarende tid på at kunne skylle ud igen. Manglende vandtryk kan også føre til ustabile vandtemperaturer, som kan svinge mellem at være brandvarm og iskold, når du tager brusebad. Udover at være både irriterende og ubehageligt, kan manglende vandtryk også skabe problemer, når husejeren bruger fx vaske- eller opvaskemaskinen.
Årsagen til manglende vandtryk
Forsynes trykforøgerløsningen med vand fra hovedvandledning eller en mindre brønd, kan du opleve svingninger eller slet intet tryk fra hovedvandledningen. Kommer vandforsyningen fra en tag- eller rentvandsbeholder installeret enten over eller under jordniveau, er der risiko for at ikke alle haner og opvaske- og vaskemaskiner kan forsynes med tilstrækkeligt vandtryk. Løsningen er en trykforøger. Ellers får du ikke vand nok ud af hanerne.
Støjende trykforøger?
Støj fra vandrør eller trykforøgerløsning kan være til gene for både husejer og naboer. I de fleste tilfælde betyder støjende rør, at der er problemer i vandforsyningen. Men fordi støj let overføres via strukturer og komponenter i vandforsyningen, kan det være svært at identificere årsagen til problemet. Oftest er det dog dårlig pumpeteknologi eller pumpestyring, der er skyld i problemet. Anlæg med ældre centrifugalpumper, der fx anvender kappekølede motorer, kan generere vibrationer i hele anlægget og dermed afgive mere støj. Ineffektive pumper, der kører konstant, selv når der ikke bruges vand, eller dårligt installerede trykforøgerpumper, som ikke er fastgjort til gulvet, kan forårsage vibrationer og støj i anlægget.
Opnå højere komfort med en Grundfos trykforøgerløsning
Grundfos SCALA2 trykforøgerpumpe integrerer alle komponenter i en kompakt enhed, der består af pumpe, beholder, sensor og kontraventil.
Ved hjælp af banebrydende teknologi bruger SCALA2 intelligent vand køleteknik til at reducere støj og vibrationer. Med et støjniveau på kun 47 dB (A) ved normal brug er SCALA2 en af de mest støjsvage trykforøgere i sin klasse. Et fald i lydniveauet på 10 dB (A) vises faktisk da støjen er halveret af lydstyrken. Til sammenligning har en moderne opvaskemaskiner et støjniveau på ca. 46-60 dB ved normal brug.
Med SCALA2 er husejeren sikker på ultimativ komfort med perfekt vandtryk og en ydelse, der er tilpasset familiens behov.
Vil du vide mere?
Du har flere muligheder for at tilegne dig viden på Ecademy. Her er nogle af de emner om trykforøgning i private husstande, som vi vil foreslå, du gennemfører.