6 spørgsmål Grundlæggende

ECADEMY-test

77 - Det udvidede kursus i grundlæggende pumpeprincipper

Denne kursustest indeholder 6 spørgsmål og kan tages så ofte, du ønsker.

Du skal besvare alle spørgsmål korrekt for at bestå prøven og gennemføre kurset.

Start test

Spørgsmål 1 af 6 Grundlæggende

Hvilken af disse er en konsekvens af underdimensionering af en pumpe?

Spørgsmål 3 af 6 Grundlæggende

Hvad er ulempen ved en jetpumpe?

Spørgsmål 4 af 6 Grundlæggende

Hvor stor en sugehøjde leverer en jetpumpe?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Hvad er navnet på Grundfos-serien af løftestationer?

Spørgsmål 6 af 6 Grundlæggende

Tilfreds med dine svar?

Indsend dine aktuelle svar, og få det endelige testresultat.

Indsend

Testresultater

Tillykke. Du har bestået og afsluttet testen 77 - Det udvidede kursus i grundlæggende pumpeprincipper

Opnåede badges:

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Fortsæt med at træne Gå til MyECADEMY

Desværre. Du bestod ikke 77 - Det udvidede kursus i grundlæggende pumpeprincipper test denne gang

Hvilken bedømmelse vil du give dette kursus?

Giv os gerne din bedømmelse af dette kursus. Husk at du skal være logget ind før du gennemfører selve testen for at kunne give din bedømmelse efterfølgende.

Correct
Q: Hvilken af disse er en konsekvens af underdimensionering af en pumpe?
A: Den har et utilstrækkeligt flow
Correct
Q: Hvad er den samlede løftehøjde?
A: Den lodrette højde fra kilde til tappested
Correct
Q: Hvad er ulempen ved en jetpumpe?
A: Den kan være temmelig støjende
Correct
Q: Hvor stor en sugehøjde leverer en jetpumpe?
A: Op til 6 m
Correct
Q: Hvad kendetegner en beholderpumpe?
A: Pumpen er nedsænket, og motoren er luftkølet
Correct
Q: Hvad er navnet på Grundfos-serien af løftestationer?
A: Grundfos SOLOLIFT