Hvilken pumpe skal du bruge?

Se, hvordan du finder den rigtige pumpe til hvert job.

Med så mange forskellige pumpetyper på markedet er det ikke altid let at finde den rigtige til din applikation. I dette modul gennemgår vi en række forskellige applikationer i en almindelig privat husstand og forklarer, hvilken type pumpe du skal overveje til disse applikationer.

Før vi begynder, er det dog vigtigt at understrege, at reglerne og loven varierer fra land til land, når det gælder pumper, så nogle af eksemplerne i dette modul er muligvis ikke tilladte i dit område. Lad os komme i gang.

Først er der trykforøgning af koldt vand. Det bruges, når der er utilstrækkeligt eller intet tryk i hovedvandforsyningen. Når det sker, skal du bruge en pumpe, der kan levere til nødvendige flow og tryk. En lille trykforøgerpumpe såsom Grundfos SCALA klarer opgaven. Men hvis din vandforsyning stammer fra en boring, skal du bruge en dykpumpe såsom Grundfos SQ.

Dernæst genbrug af regnvand. Indsamling, opbevaring og genbrug af regnvand er en ideel måde at spare vand på og reducere boligejerens vand- og energiforbrug. Den kan bruges til havevanding, toiletskyl, vaskemaskiner og bilvask eller med andre ord ikke drikkevand. En Grundfos SB- eller SBA-dykpumpe er særligt velegnet til regnvandstanke.

Underjordiske tanke og tanke over jordhøjde byder på en række pumpeløsninger, herunder jetpumper, dykpumper og selvansugende flertrinspumper. Jetpumper har en fremragende sugekraft på op til otte meter. De er selvansugende, og det robuste design gør dem meget holdbare. Et godt eksempel på en jetpumpe er Grundfos JP.

Dykpumper er til gengæld mere eller mindre lydløse. Og da de er placeret i den underjordiske tank, er de også ude af syne. Grundfos tilbyder en række dykpumper, herunder ovennævnte SQ og SB. En selvansugende flertrinspumpe giver en god kombination mellem virkningsgrad og lav støj. Den selvansugende Grundfos CM Booster er et ideelt eksempel på en selvansugende flertrinspumpe.

Vi ved alle, hvordan det føles at skulle vente på, at vandet i bruseren bliver varmt. Med en recirkulationspumpe til varmt vand kan du omgå dette problem ... og give boligejeren varmt vand med det samme. Varmtvandsrecirkulationspumper kræver hverken højt tryk eller højt flow, og desuden er de ret kompakte. Grundfos ALPHA- og COMFORT-serierne er fantastiske til varmtvandsrecirkulation.

Endelig er der spildevand. Mange tror, at husholdningsspildevand bare forsvinder af sig selv. Det gør det også i de fleste tilfælde. Men hvis der opstår oversvømmelser, er man nødt til at gøre noget ved det. For at håndtere og fjerne overskydende spildevand skal man bruge en løftestation eller en drænpumpe.

Grundfos SOLOLIFT-serien af løftestationer og Grundfos UNILIFT-serien af drænpumper indeholder ideelle løsninger til opgaven. Det dækker vores grundlæggende modul om pumper og applikationer. Husk at tjekke resten af vores kurser i Grundfos ECADEMY, eller gå tilbage til vores hjemmeside for at få meget mere at vide om vores løsninger og applikationer.

Kursusoversigt

Moduler
Moduler: 3
Sluttid
Sluttid: 13 minutter
Sværhedsgrad
Sværhedsgrad: Grundlæggende