6 perguntas Básico

teste ECADEMY

61 - O Curso Estação Elevatória SOLOLIFT2

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 3 of 6 Básico

Quantos minutos demora a efetuar a manutenção de uma unidade SOLOLIFT2?

Pergunta 4 of 6 Básico

A SOLOLIFT C-3 consegue tratar partículas sólidas até…

Pergunta 6 of 6 Básico

É necessário interromper a entrada de água de outras aplicações ligadas ao efetuar a manutenção da sua SOLOLIFT2?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 61 - O Curso Estação Elevatória SOLOLIFT2

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 61 - O Curso Estação Elevatória SOLOLIFT2 teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Qual é a principal finalidade da SOLOLIFT?
A: Tratar águas residuais em casas particulares
Correct
Q: Qual é a primeira coisa que deve experimentar se a sanita estiver obstruída?
A: Deve experimentar a função de desbloqueio
Correct
Q: Quantos minutos demora a efetuar a manutenção de uma unidade SOLOLIFT2?
A: 3 minutos
Correct
Q: A SOLOLIFT C-3 consegue tratar partículas sólidas até…
A: 20mm
Correct
Q: Qual a função do enrolamento especial da SOLOLIFT2 WC-3?
A: Ajuda o motor a fornecer um binário excecional para um desempenho fiável
Correct
Q: É necessário interromper a entrada de água de outras aplicações ligadas ao efetuar a manutenção da sua SOLOLIFT2?
A: Sim