6 perguntas Básico

teste ECADEMY

40 - Bomba de pressurização de água SCALA2

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 6 of 6 Básico

O que permite à SCALA2 proporcionar um nível de pressão sonora máximo de 47 dB(A) numa utilização típica?

Pergunta 6 of 6 Básico

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 40 - Bomba de pressurização de água SCALA2

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 40 - Bomba de pressurização de água SCALA2 teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: A SCALA2 consegue pressurizar água de uma profundidade abaixo de 6 metros?
A: Sim, a profundidade máxima é de 8 m, mas poderá ser necessário voltar a realizar a ferragem da bomba
Correct
Q: Como é possível assegurar uma instalação de bomba o mais silenciosa possível?
A: Adicionando uma base de borracha e fixando a tubulação para minimizar as vibrações
Correct
Q: Como deve ser verificada a pressão da água após instalar a SCALA2?
A: Ligando o chuveiro. Se a residência tiver dois ou mais chuveiros, verificar o que estiver mais afastado da SCALA2
Correct
Q: Qual dos fatores abaixo não afeta a pressão de água nas torneiras?
A: A temperatura da água no sistema de distribuição de água
Correct
Q: Qual é o principal objetivo da SCALA2?
A: Fornecer pressão de água constante em todas as torneiras de uma residência
Correct
Q: O que permite à SCALA2 proporcionar um nível de pressão sonora máximo de 47 dB(A) numa utilização típica?
A: Um motor de magneto permanente refrigerado a água