Referans Örneği

Karıştırma devreleri için yenilikçi çözüm - Bulut izleme ile akıllı karıştırma

Her bir bileşeni ayrı ayrı tasarlamak ve kurmak yerine bu tür bir karıştırma devresini eksiksiz bir çözüm olarak kullanmak çok daha kolay. Kontrol ünitesi ile pompa arasındaki kusursuz etkileşim de büyük bir avantaj.
Alexander Grafe, OVE Teknik Müdürü

"Isı sözleşmesi söz konusu olduğunda, tesislerimizin çalışmasını doğru bir şekilde izleyebilmek ve sürekli olarak optimize edebilmek bizim için çok önemlidir. Bu nedenle, karıştırma devreleri için yenilikçi çözümler aramaya erkenden başladık," diyor OVE Teknik Müdürü Alexander Grafe. Orta ölçekli enerji taahhüt şirketi, ülke çapında halihazırda 450'den fazla konutla mahallelere yenilikçi ve sürdürülebilir bir şekilde enerji sağlama konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor.

OVE, Grundfos'un karıştırma devresi çözümü MIXIT'i 2017 yılında öğrendi. "Entegre pompa kontrolüne sahip hepsi bir arada çözüm tam da ihtiyacımız olan şeydi," diyor Alexander Grafe. "Grundfos ile bir ticaret fuarında görüştük ve ardından çok kısa sürede MIXIT ile ilk projemizi tamamladık." Şu anda faaliyette olan 30'dan fazla tesis var. OVE, Grundfos'un 2021 ilkbaharında piyasaya sürdüğü en yeni nesil MIXIT'i kullanıyor.



En yeni nesil MIXIT’i kullanma

Yeni nesil MIXIT’in kullanıldığı ilk OVE projesi, Bad Rothenfelde'deki bir toplu konut ve OVE bunu referans olarak kullanıyor. Konut, 2021'de tamamlanan sekiz konut ünitesi içeriyor ve 2022'deki ikinci inşaat aşamasında sekiz ünite daha eklenecek. Tedarik teknolojisi zaten 16 konut ünitesine göre tasarlandı.

Isı öncelikle gazla çalışan bir CHP ünitesi tarafından üretiliyor. 70°C-85°C'lik ayrıştırılmış ısı, CHP ünitesi için optimum hizmet ömrü sağlamak amacıyla bir faz değişim belleği kullanılarak tampon tanktan geçiriliyor. Üniteler, akış/dönüşü yıl boyunca 45°C/35°C'de tutmak için tasarlanmış bir düşük sıcaklık devresi kullanılarak besleniyor. Bunun için her ünitenin, kullanım suyunu ısıtırken pik yükleri desteklemek amacıyla yerden ısıtma kollektörü ve kombine elektrikli akış ısıtıcısı içeren kendi transfer istasyonu var.

"Tüm bileşenleri ayrı ayrı yerleştirmek ve kurmak yerine komple çözüm olarak karıştırma devresi kurmak çok daha kolay. Kontrol ünitesi ve pompa arasındaki kusursuz etkileşim de belirleyici bir avantaj." Alexander Grafe



Karıştırma devresi debiyi ayarlıyor

Grundfos MIXIT karıştırma devresi, debinin besleme devresi seviyesine indirilmesini sağlıyor. Bunu için besleme şebekesinden gelen dönüş akışının bir kısmı 60°C ila 70°C akışına ekleniyor. Dönüş yaklaşık 25°C ila 30°C arasında olmaktadır ve besleme devresi için gereken sıcaklık 40°C /45°C civarındadır.

“Doğal olarak her bir bileşeni ayrı ayrı tasarlamak ve kurmak yerine bu tür bir karıştırma devresini eksiksiz bir çözüm olarak kullanmak çok daha kolay,” diyor Alexander Grafe. “Kontrol ünitesi ile pompa arasındaki kusursuz etkileşim de büyük bir avantaj. Kontrol ünitesi pompanın çalışmasını kontrol ediyor, ayrıca sensörlerini kullanıyor. Tek yapmanız gereken, kontrol ünitesindeki parametreleri ayarlamak, her bir bileşeni değil. Sonuç olarak çözüm, akışı doğru bir şekilde adapte etmeyi ve verimli çalışma için optimum Delta T'yi (akış ve dönüş sıcaklığı aralığını) bulmayı son derece kolaylaştırıyor.”

Yeni bulut çözümüyle izleme

Tesis, şirketin genel merkezindeki kontrol odasından uzaktan izleniyor. Bunu mümkün kılmak için en yeni nesil MIXIT, Grundfos bulut çözümü BuildingConnect'i kullanarak karıştırma devresini izlemenize olanak tanıyan kendi RJ45 girişine sahip. Bu platform, kapsamlı kontrol teknolojisine sahip olmayan daha küçük konularda ısıtma sistemlerini izlemek, kontrol etmek ve çalıştırmak için kullanılıyor. MIXIT standart versiyonunda önemli fonksiyonlar kullanılabilse de fonksiyonların tamamı için kontrol ünitesine yazılım yükseltmesi yapılması gerekiyor.

Alexander Grafe, "Bulut çözümü, karıştırma devreleri için önemli bir geliştirme" diyor. "Artık fabrikadaki kontrol panosu aracılığıyla karıştırma devrelerinin tüm veri noktalarına erişmek için ihtiyacımız olan tek şey aktif bir internet bağlantısı."

OVE, en son MIXIT teknolojisini sadece yeni tesislerde değil, aynı zamanda eski tesislerin modernizasyonunda da kullanmayı planlıyor. "Hepsi bir arada çözüm, düzinelerce tesiste kendini kanıtladı," diyor Alexander Grafe. "Planlama ve kurulum maliyetini düşürüyor, kullanımı kolay ve karıştırma devresi üzerinde bize maksimum kontrol sağlıyor. En yeni nesil için bulut izleme çözümü anlamlı bir geliştirme ve tesislerini sürekli olarak optimize etmek isteyen operatörler için konsepti daha da cazip hale getiriyor."

Bulut çözümü, karıştırma devreleri için önemli bir geliştirme," diye ekliyor Alexander Grafe. "Artık fabrikadaki kontrol panosu aracılığıyla karıştırma devrelerinin tüm veri noktalarına erişmek için ihtiyacımız olan tek şey, aktif bir internet bağlantısı.
Alexander Grafe, OVE Enerjinin Verimli Kullanımı ile Konutlara Tedarik Teknik Müdürü