Člen

Riziki delovanja v sistemih za dviga tlaka

Slab nadzor nad polnjenjem lahko poškoduje črpalke in povzroči puščanje cevi. Sčasoma lahko to povzroči prekomerno porabo vode, spiralne stroške in celo poplave v zaprtih prostorih. Vendar obstaja način, kako prevzeti nadzor in se izogniti tem tveganjem v sistemu za dvig tlaka - črpalke SCALA.

Oglejte si video in si oglejte, kako se lahko izognete tem operativnim tveganjem v sistemu za dvig tlaka v gospodinjstvu 



Riziki delovanja v sistemih za dviga tlaka

Črpalke za dvig tlaka niso zgrajene tako, da bi delovale brez vode. Če rezervoar za vodo deluje prazen ali je voda, dovedena iz mestnega vodovoda, nezadostna, lahko povzroči, da črpalka deluje brez vode, kar bo verjetno povzročilo pregrevanje in na koncu prekinitev .

Uhajanje vode iz cevi v sistemu lahko povzroči škodo v domu in v najhujših primerih povzroči poplave v zaprtih prostorih. Tudi puščajoče stranišče ali kapljajoča vrtna pipa lahko porabijo veliko pitne vode in skrajšajo življenjsko dobo črpalke, če ostanejo neopaženi. To lahko lastnikom domov ustvari nakopičene stroške tako pri popravilih nepremičnine kot pri velikih računih za vodo.

Črpalka, izdelana z inteligentno zasnovo

Črpalka za dvig tlaka, ki lahko zazna ta operativna tveganja, se lahko odzove tudi, da se jim izogne. Črpalki SCALA1 in SCALA2, ki sta zasnovani za zaščito sistema za dvig tlaka, vključujeta več zaščitnih funkcij in funkcij, ki si jih kot alarme lahko ogledate na upravljalni plošči (SCALA2) in v aplikaciji GO Remote (SCALA1). Ti alarmi ne nakazujejo nujno poškodb črpalke. V večini primerov opozorijo uporabnika na težavo v sistemu, ki zahteva pozornost. Na primer, alarm suhega teka lahko kaže na nezadostno oskrbo z vodo, ne da bi suho delovala. To omogoča da težave obravnavate, preden povzročijo kakršno koli škodo.

Vgrajene zaščitne funkcije črpalk SCALA:

  • Sistem proti kroženju: Izklopi črpalko, če zazna znake manjšega puščanja v sistemu ali pipo, ki ni popolnoma zaprta.

  • Zaščita pred suhim tekom: Izklopi črpalko in opozori uporabnika na pomanjkanje vode v napeljavi, da prepreči poškodbe črpalke.

  • Najdaljši čas delovanja izklopi črpalko po dodeljenem času, kar zmanjša tveganje puščanja pri zagonu gospodinjskih aparatov. Pri črpalki SCALA1 lahko časovno obdobje nastavite prek aplikacije Grundfos GO Remote.

S črpalko SCALA dobite vgrajene funkcije, ki zagotavljajo optimalno obratovalno varnost in udobje v celotnem domu, prihranijo denar pri prekomerni porabi vode in preprečujejo škodo na nepremičnini. Je črpalka, izdelana z inteligentno zasnovo.