Člen

Komplicirana izbira, določitev ali vgradnja?

Določitev in izbira črpalke za dvig tlaka je lahko težka, porabi veliko časa in kompleksna za vgradnjo. Napačna izbira in določitev komponent lahko vodi k daljši in neučinkoviti vgradnji, ki ne more doseči zahtev sistema za dvig tlaka.

Oglejte si video in izvedite kako izboljšati domače sisteme za dvig tlaka


Izbira in določitev črpalke za dvig tlaka - kje pričeti?

Na voljo je veliko različnih komponent, ki so vpete v dizajniranje in gradnjo domačih sistemov za dvig tlaka. Medtem ko se lahko zdi očitno, pa nekatere črpalke za dvig tlaka delujejo boljše od drugih v specifičnih situacijah. Težko je vedeti katera črpalka najbolj ustreza potrebam vaše aplikacije in katere komponente potrebujete za izgradnjo optimalno določenega sistema. Napačna črpalka, posoda ali regulator tlaka lahko povzročijo do 4-urno izgubo časa pri iskanju pravilnih komponent.


Dolga in kompleksna vgradnja

Tradicionalni sistemi za dvig tlaka znajo biti kompleksni. Sestavljeni so iz veliko različnih komponent, vključujoč ekspanzijske posode, črpalke, ventile in nadzorne sisteme. Vsi ti elementi morajo biti vgrajeni v eno rešitev. Povečana kompleksnost pomeni daljšo vgradnjo in večji rizik nakupa napačne komponente. Čas, ki ga porabite za iskanje ali ponovno namesitev cevi lahko podaljša čas vgradnje za 2 uri in povzroči dodatne stroške za stranko, kar se odrazi v nezadovoljstvu stranke in izgubljenih poslovnih urah.

Omejen prostor vgradnje

Omejenost s prostorom je najbolj splošna težava pri vgradnji črpalnega sistema za dvig tlaka. V večini primerov to pomeni podaljšanje sistema in iskanje alternativnega prostora ali poskušanje umestitve v obstoječo instalacijo, kar je časovno zamudno, kompleksno in ustvarja nezadovoljne stranke. Vgradnja sistema za dvig tlaka, ki se ne prilega v določen prostor za vgradnjo lahko zviša čas vgradnje za 2 uri in povzroči dodatne stroške zaradi dodatnih cevi in fitingov.


Kompaktna, vse-v-enem rešitev

Ojačevalniki tlaka Grundfos SCALA so vsestranske rešitve, ki združujejo vse komponente v eno škatlo. Ta kompaktna rešitev omogoča namestitev hitro in enostavno, kar vam prihrani čas za druga dela. Kot večnamenska rešitev so izdelani za vsako uporabo in so idealna notranja in zunanja montaža, zaradi česar so izbira in dimenzioniranje manj zapleteni kot tradicionalni sistemi za dvig tlaka.

Hitre in enostavne vgradnje

"Kot popolnoma integrirane, vse-v-enem rešitve, se naše črpalke lahko vgradi v 3 enostavnih korakih:

  1. Priključite cevi: Prilagodljive vhodne in izhodne povezave vam omogočajo lahko premikanje +/-5° za omogočanje hitre vgradnje.
  2. Napolnite črpalko: Velik čep vam omogoča hitro in enostavno polnjenje vode. Črpalko morate napolniti z najmanj 1,7 litra vode.
  3. Priključite črpalko na elektriko in le-ta se bo aktivirala.

Oglejte si naš kratko vodič za vgradnjo SCALA2, da vidite kako to poteka.


Ste v dvomih ali je vaša vgradnja pravilna? Vedno si lahko ogledate naši hitro vodič, ki pride skupaj s črpalko SCALA2.

SCALA2 privzeto zagotavlja tlak vode 3 bare, ne glede na vstopni tlak in število odprtih pip. To v bistvu izključuje čas zagona.

Za hiter in enostaven zagon SCALA1, s pomočjo nadzorne plošče črpalke enostavno konfigurirajte črpalko. Če želite črpalko kar najbolje izkoristiti, uporabite aplikacijo Grundfos GO REMOTE in sledite vodeni spletni konfiguraciji.