Förstå vårt grundvatten - Varför är det så användbart?
När vattnet sipprar genom de olika markskikten renas det på ett naturligt sätt, och reningseffekten beror på de geologiska förhållandena. Hör när professor Anders Vest Christiansen berättar varför grundvatten uppfyller så många av våra grundläggande behov.
ing blinfgGrundvattnet är viktigt på många sätt.
Det är en viktig del av vattnets kretslopp som försörjer floder och sjöar med sötvatten.
Det är livsavgörande för djur och växter. Det renar vårt ytvatten genom naturliga processer.
Det kan fungera som en viktig buffert för sötvatten för människor som lever i en värld med ökande efterfrågan på vatten.
När vatten sipprar genom markskikten filtreras och rengörs det genom naturliga processer.
Rengöringsprocessen sker i olika former.
Det finns en fysisk del där stora partiklar fastnar och andra föreningar som järn fäller ut och fäster på kornytor.
Det finns också en bakteriell del där en mängd olika bakterier interagerar med föreningar i vattnet.
Vissa bakterier interagerar med organiska föreningar i vattnet och sönderdelar dessa i enklare former.
Så småningom slutar de som ren koldioxid och vatten.
Kemiska processer och miljön påverkar vattnets sammansättning. Anoxiska förhållanden, där det inte finns något fritt syre i porutrymmet är mycket effektivt för att ta bort skadliga bakterier som E. coli.
Rengöringseffekten börjar från ögonblicket då vattnet går in i marken. Men effektiviteten beror på vilken typ av sten, jord och sediment vattnet rör sig igenom.
För att bakteriell aktivitet ska ha effekt på nedbrytningen av föreningar är tiden en viktig faktor.
Ju längre tid, desto mer fullständig blir nedbrytningen.
Det innebär att rengöringseffekten är lägre i grov sand där vattnet rinner snabbt, än i mer lerrika material där vattenflödet är mycket långsamt.
På så vis kan ett grunt, lerhaltigt lager skydda ett djupare, vattenbärande sandlager från att skadliga ämnen sipprar ner från ytan.
Marken rengör alltså vattnet, vilket gör det till en säker och värdefull resurs.
Förutom att det är en ren resurs spelar det också en roll för stabil vattenförsörjning.
Ytvattentäkter används ofta både för bevattning och som dricksvatten.
Men de riskerar att torka ut om vi har långa torra perioder som vi såg nyligen i Kapstaden som ett tydligt exempel.
Grundvatten, å andra sidan, reagerar långsamt och med fördröjning på de årliga variationerna av nederbörd.
Det innebär att grundvatten kan användas som en säker resurs för dricksvatten under torra perioder.
I områden där ytvattnet spelar en viktig roll som sötvattensresurs kan grundvatten ha en viktig roll som buffert under torra årstider.
Kort sagt: Grundvattnet är mycket viktigt för vattnets kretslopp i naturen.
Det är också en mycket effektiv vattenrenare.
Grundvattnet kan alltså fungera som en hållbar vattenresurs i torra områden.