AUTOADAPT på djupet
Val av reglerkurvor för cirkulationspumpar i en- och tvåfamiljshus
Av Carsten Skovmose Kallesøe, Niels Bidstrup, Manfred Bayer
Sammanfattning
Varvtalsreglerade cirkulationspumpar för värmesystem i en- och tvåfamiljshus har funnits på marknaden sedan
början av 1990-talet. Större delen av dessa cirkulationspumpar har
inbyggda reglerkurvor, som anpassar varvtalet och därmed trycket till
det faktiska flödet och värmebehovet. Cirkulationspumpar har normalt ett
antal olika reglerkurvor för att hantera variationer i värmesystemet.
Detta kan ge bättre komfort och lägre energiförbrukning. För att detta
alternativ ska vara fördelaktigt måste rätt reglerkurva för
cirkulationspumpen ställas in när pumpen har installerats. I de flesta
fall är detta inte möjligt, eftersom det inte finns information om det
aktuella värmesystemet. Det här dokumentet beskriver den nya
reglermetoden AUTOADAPT, som automatiskt anpassar
cirkulationspumpens inställning till det värmesystem den är installerad
i. Cirkulationspumpar med AUTOADAPT mäter och analyserar värmesystemets
egenskaper under drift och anpassar pumpens reglerkurva därefter.
Resultat av tester i Tyskland har visat att i 75 % av fallen väljer
AUTOADAPT en inställning som ger samma komfortnivå men lägre
energiförbrukning.