Case
Intelligent styrning och övervakning sparar 75 000 kWh på danska hotellet
It helps controlling the heat, the floor heat and utility water and ensures that the water always has the right temperature. And that works really well”
När Østergaards Hotel i Herning i Danmark behövde renovera sina pumpar och sin utrustning, gav Grundfos dem möjlighet att installera Grundfos BuildingConnect för uppvärmning.
Resultatet blev nästan 75 000 kWh värme som sparats under de första sju månaderna och en total besparing på nästan 50 000 danska kronor under samma period.
Grundfos BuildingConnect för uppvärmning är ett sätt att förstå byggnadens värmesystem som helhet och därmed tillhandahålla intelligenta lösningar som uppnår högre prestanda, energibesparing och gästkomfort.
Østergaards Hotel har 80 rum och passar alla typer av gäster, från konferenser och golfsemester till vanliga hotellvistelser och minisemester för familjer. De är en del av danska hotell som har ett starkt fokus på hållbarhet i sina hotell, till exempel genom att minska koldioxidutsläppen och energianvändningen.
SITUATIONEN:
När värmespecialister från Grundfos besökte Østergaards Hotel och inspekterade värmesystemet i pumprummen, upptäckte de att systemen var obalanserade, motorventilerna var trasiga och motventiler saknades. Detta var delvis ett resultat av att pumpunderhåll inte prioriterats och de gamla cirkulationspumparna var för små för ändamålet.
Energi- och värmeförbrukningen på Østergaards Hotel bekräftade att pumparna arbetade ineffektivt. Det gamla systemet cirkulerade för mycket varmt vatten, vilket inte utnyttjades korrekt, vilket resulterade i mycket hög energi- och värmeförbrukning. Detta resulterade i lågt Delta T-syndrom, där genomsnittligt Delta T var för lågt eller otillräckligt i kök, ventilationssystem och källare. Resultatet blev dålig prestanda för alla system och det fanns mycket utrymme för förbättringar.
Rekommendationen var en fullständig renovering med utbyte av gamla ventiler mot nya motoriserade ventiler styrda av Grundfos BuildingConnect, ett nytt värmestyrsystem, nya energieffektiva pumpar och systembalansering. Rören behövde också isoleras bättre i källaren och ventilationssystemet.
GRUNDFOS SOLUTION BUILDINGCONNECT FÖR VÄRME
För att uppfylla kraven från Østergaards Hotel för att minska energiförbrukningen, öka komfortnivån i hotellet och förbättra hotellets hållbarhetsprofil, sammanställde Grundfos ett totalpaket med följande delar:
- Grundfos BuildingConnect installeras för att spara energi, öka komforten och för dem att övervaka, styra och optimera systemet
- Prestationsbaserat kontrakt som erbjuds så att hotellet inte behöver investera på förhand
- All utrustning som ska bytas och systemet balanseras för ökad energieffektivitet
Grundfos BuildingConnect är Grundfos strategi för att förstå byggnader som en helhet och därmed tillhandahålla intelligenta lösningar som uppnår högre prestanda i HVAC-system. Det är en anpassad men ändå överkomlig lösning som är inriktad på mindre kommersiella byggnader. När saker och ting behöver kundens uppmärksamhet, till exempel med fel i systemet, förklaras insikter och åtgärder på tydligt och förståeligt språk.
För Østergaards Hotel möjliggjorde Grundfos BuildingConnect enkel driftsättning och inställning, komplett översikt över viktiga prestandaindikatorer i farten, minskad energiförbrukning och proaktiv hantering av installationen. Konkret innebar detta att hotellet kunde se trendkurvor i realtid för specifika tidsperioder och använda dessa data för att förbättra effektiviteten och, avgörande, ändra börvärden och få detaljerad information om värme, flöde och returtemperaturer och DeltaT.
Grundfos erbjöd Østergaards Hotel ett prestationsbaserat kontrakt så att de inte behövde investera i förväg. Grundfos Energy Earnings-modell innebär att kunden får en gratis energirenovering av sin anläggning i utbyte mot att dela värdet av realiserade energibesparingar. Efter sju år kan kunden köpa utrustningen för 1 DKK. På detta sätt måste Grundfos leverera dessa besparingar, eftersom betalningen direkt påverkas av uppnådda besparingar. Det är här Grundfos BuildingConnect har möjlighet att dokumentera, rapportera och benchmarka energiförbrukningen verkligen en skillnad.
”I korridoren… där rummen är belägna har vi haft problem med att golvvärmen blir för varma. Tillförselns temperatur var alldeles för hög. Men efter att vi fått ny styrning av systemet går det nu smidigt. Det är inte alls lika varmt och det beror också på att det nu matchas med utomhustemperaturen ”, förklarar Kaj Hansen, anläggningschef på Østergaards Hotel.
UTGÅENDE:
Det uppskattade årliga besparingen för Østergaards Hotel efter renoveringen var 53 000 danska kronor enligt följande:
- Värmebesparingar på 18 000 danska kronor beror på optimering av värmeförbrukningen, vilket sänkte värmekostnaden
- Transportbesparingar på 32 000 danska kronor kom från optimering av Delta T för det levererade varmvatten för att sänka den mängd vatten som krävs för uppvärmning, vilket sänkte transportkostnaden
- Elbesparingar på 3 000 DKK från minskad energiförbrukning för de energieffektiva pumparna sänker elkostnaderna för att driva pumparna
Efter de första sju månaderna av driften uppgår dock besparingarna nästan 50 000 danska kronor.
Den systemövervakning som tillhandahålls av Grundfos BuildingConnect för uppvärmning uppnår högsta energibesparingar utan att kompromissa med gästkomforten genom övervakning och konstant optimering.
För att sammanfatta, har Østergaards Hotel fördelar med ny och modern utrustning, där den senaste pumptekniken ersätter de gamla slitna pumparna, vilket maximerar energieffektiviteten och driftsäkerheten. Och Grundfos kommer att utföra förebyggande underhåll av systemet för att hålla systemets driftsäkerhet och effektivitet så hög som möjligt.
Slutligen ger lösningen med nya cirkulationspumpar och Grundfos BuildingConnect för uppvärmning det möjligt för Østergaards Hotel att dokumentera besparingarna och öka deras profil för hållbarhet. Uppvärmningen som sparades på Østergaards Hotel var nästan 75 000 kWh under de första sju månaderna, vilket motsvarar den fyra danska hushållens årliga förbrukning.
"Detta är en fördel, eftersom vår värmeberäkning minskas och samtidigt minskar koldioxidutsläppen till miljön", säger Ove Jørgensen, General Manager, Østergaards Hotel & Regional Manager, danska hotellen, och drar slutsatsen:
"I danska hotell har vi 23 hotell och jag tror att vi i 90% av fallen kan hitta stora besparingar i ett samarbete med Grundfos. Och inom vår bransch föredrar vi alltid att göra investeringar som är synliga för våra gäster. Men i detta fall kan de känna det och det är säkert en fördel också. Att kunna ge våra gäster hög komfort ger det ett nöje för mig att gå på jobbet varje dag. Och gästerna är också nöjda. Det känns bra att kunna betjäna människor som är nöjda och nöjda med att stanna här. "