6 perguntas Intermédio

teste ECADEMY

69 - O Curso de Bombeamento Distribuído da Grundfos

Este curso contém 6 perguntas que podem ser refeitas a qualquer altura.

Deverá responder a todas as questões corretamente para passar o teste e completar o curso.

Iniciar teste

Pergunta 2 of 6 Intermédio

Quanto caudal é necessário para alcançar quase 80% da capacidade?

Pergunta 3 of 6 Intermédio

Que modo é usado com uma bomba dedicada individual para cada unidade terminal?

Pergunta 4 of 6 Intermédio

Qual é o principal elemento de design no Bombeamento Distribuído da Grundfos?

Pergunta 5 of 6 Intermédio

As poupanças energéticas da bomba num sistema de bombeamento distribuído são cerca de:

Pergunta 6 of 6 Intermédio

Está contente com as suas respostas?

Submeta as suas respostas e obtenha o resultado final do teste.

Submeter

Resultados do teste

Parabéns. Passou o teste e completou o 69 - O Curso de Bombeamento Distribuído da Grundfos

Crachás ganhos:

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Continuar a formação Ir para MyEcademy

Infelizmente não passou o 69 - O Curso de Bombeamento Distribuído da Grundfos teste desta vez

Como classificaria este curso?

Se pretender, pode atribuir uma classificação a este curso. Lembre-se que tem de iniciar a sessão antes de fazer o teste para poder atribuir a sua classificação.

Correct
Q: Como o bombeamento distribuído garante o caudal mínimo em cada refrigerador?
A: Através de um sensor de pressão diferencial instalado em cada refrigerador
Correct
Q: Quanto caudal é necessário para alcançar quase 80% da capacidade?
A: 50%
Correct
Q: Que modo é usado com uma bomba dedicada individual para cada unidade terminal?
A: Temperatura constante
Correct
Q: Qual é o principal elemento de design no Bombeamento Distribuído da Grundfos?
A: O uso de bombas inteligentes em vez de válvulas
Correct
Q: As poupanças energéticas da bomba num sistema de bombeamento distribuído são cerca de:
A: 54%
Correct
Q: Porque é que o caudal da bobina está sempre correto num sistema de bombeamento distribuído?
A: Porque a velocidade do MAGNA 3 é modulada com base na carga da unidade terminal