FAQ

Pytanie: Dlaczego pompa MQ wyłącza się podczas pracy?

Odpowiedź:

Może być to suchobieg, do prawidłowej pracy przewód ssawny musi być całkowicie wypełniony. Temperatura medium może być zbyt wysoka (> 35 ° C), temperatura otoczenia może być zbyt wysoka (> 45 ° C), silnik może być przeciążony; należy sprawdzić czy wał pompy porusza się swobodnie. Napięcie zasilania może być zbyt niskie. Nalezy sprawdzić jakość połączenia. Najbezpieczniej skontaktować się z wyspecjalizowanym instalatorem.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.