FAQ
Pytanie: Dlaczego system grzewczy hałasuje?
Odpowiedź:
Możliwe przyczyny zakłócenia
Przepływ jest zbyt duży
Można temu zaradzić, ustawiając pompę na tryb inny niż „AutoAdapt”.
Należy spisać aktualne ustawienia pompy pokazane na wyświetlaczu.
Następnie za pomocą przycisku 5 można przełączyć pompę poza tryb „AutoAdapt”. (w przypadku pompy MAGNA należy użyć przycisku 3)
Jeśli w tym momencie dostarczana ilość ciepła jest wystarczająca, należy pozostawić to ustawienie.
Jeśli dostarczanie ciepła nie jest wystarczające, przywrócić poprzednie ustawienia za pomocą przycisku 5 (w przypadku pompy MAGNA użyć przycisku 3), a następnie skontaktować się z instalatorem.
Powietrze w instalacji.
Rozwiązanie
Tego typu problem może usunąć tylko doświadczony specjalista.
Dodatkowe informacje:
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.