FAQ
Pytanie: Dlaczego zaleca się coroczną kontrolę ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym pompy SCALA2?
Odpowiedź:
Coroczna kontrola ciśnienia wstępnego w zintegrowanym zbiorniku ciśnieniowym pompy SCALA2 pozwala zapewnić optymalną pracę pompy. Podczas pracy pompa zatrzymuje się i uruchamia, powodując ruch membran w zbiorniku. Umożliwia to ucieczkę cząsteczek powietrza, a z czasem obniżenie ciśnienie. Bardzo ważne jest, aby podczas montażu sprawdzić, czy prawidłowo ustawiono ciśnienie wstępne, na poziomie 70% wartości zadanego ciśnienia tłoczenia i nigdy ponad tę wartość. Nieutrzymanie odpowiedniego ciśnienia wstępnego może prowadzić do takich problemów, jak głośna praca, wahania ciśnienia, zwiększone ryzyko uszkodzenia pompy i większe zużycie energii.
Dodatkowe informacje:
Dowiedz się więcej o: