FAQ

Pytanie: Kiedy pompa MQ włącza się?

Odpowiedź:

MQ jest wyposażony zarówno w wewnętrzny łącznik przepływu, jak i zewnętrzny łącznik ciśnienia. Oba są w stanie włączyć MQ, gdy woda jest pobierana. Pompa uruchamia się, gdy: wydajność jest większa niż 0,07 m³ / h lub ciśnienie jest mniejsze niż 2 bar.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.