FAQ
Pytanie: Kiedy pompa MQ wyłącza się?
Odpowiedź:
Łącznik przepływu sprawia, że pompa MQ wyłącza się automatycznie podczas normalnej pracy tylko wtedy, gdy wydajność spadnie poniżej 0,07 m³ / h. Jeżeli wydajność spadnie poniżej wymaganego poziomu, pompa wyłączy się na 12-15 sekund. Możliwe jest również ręczne wyłączenie pompy za pomocą przełącznika ON/OFF.
MQ wyłącza się również po wyzwoleniu alarmu przekroczonej temperatury lub na skutek suchobiegu.
Dodatkowe informacje:
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.