FAQ
Pytanie: Jaki typ uszczelnienia jest odpowiedni do moich zastosowań przemysłowych?
Odpowiedź:
Pompy przemysłowe Grundfos mogą być wyposażone w szeroką gamę uszczelnień mechanicznych. Standardowo dostarczane uszczelnienie mechaniczne jest odpowiednie do typowych zastosowań wodnych i niektórych chemikaliów. Jednakże niektóre zastosowania wymagają innych materiałów na powierzchnie uszczelniające, pierścienie O-ring lub mieszki kompensacyjne od tych standardowo stosowanych w uszczelnieniach mechanicznych. Z tego powodu firma Grundfos oferuje liczne uszczelnienia mechaniczne z różnymi parami materiałów dla pierścieni ślizgowych.
Uszczelnienia mechaniczne dobierane są na podstawie wielu czynników, takich jak ciśnienie, temperatura, odporność chemiczna, obecność składników ściernych i lepkość tłoczonej cieczy. Jeśli potrzebujesz wsparcia w doborze odpowiedniego uszczelnienia mechanicznego do konkretnego zastosowania, prosimy o kontakt z najbliższym autoryzowanym przedstawicielem firmy Grundfos.
Dodatkowe informacje:
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.