FAQ

Pytanie: Czym jest suchobieg/nieodpowiednie smarowanie pomp z mokrym wirnikiem?

Odpowiedź:

Praca na sucho, określana również jako nieodpowiednie smarowanie, występuje w komorze wirnika, gdy wirujące elementy pompy nie są chłodzone i smarowane tak, jak powinny. Suchobieg bardzo szybko prowadzi do zniszczenia pompy.

Przyczyną może być niedostateczna wentylacja pompy. W przypadku montażu w najwyższym punkcie instalacji grzewczej, niewystarczające ciśnienie w naczyniu wzbiorczym może spowodować przedostanie się powietrza. Tworzenie się pary w pompie z powodu nadmiernej temperatury.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.