FAQ

Pytanie: Czym jest siła docisku w pompie zatapialnej i co ją powoduje?

Odpowiedź:

Siła docisku to skierowana w dół siła działająca na wirnik / zespół wału pompy podczas jej pracy. Większość pomp i silników jest tak skonstruowana, że podczas pracy zawsze musi występować docisk. Jednak zbyt duże siły mogą również powodować problemy, na przykład w przypadku, gdy pompa pracuje w punkcie pracy z małym natężeniem przepływu, a tym samym wysokim ciśnieniem tłoczenia. Przy ciągłej pracy w tym zakresie łożysko silnika może ulec uszkodzeniu. Ponadto pompa i silnik mogą ulec przegrzaniu z powodu braku wystarczającego przepływu potrzebnego do chłodzenia.

Aby zapobiec występowaniu takich problemów, pompa musi pracować w określonym zakresie wydajności. Krzywe dla pomp głębinowych firmy Grundfos przedstawiają dopuszczalny zakres wydajności w postaci linii ciągłej, a niedopuszczalny zakres pracy jest pokazany linią przerywaną.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.