FAQ

Pytanie: Jakie wymagania musi spełnić pompa cyrkulacyjna do ciepłej wody użytkowej?

Odpowiedź:

  • Części pompy pozostające w kontakcie z wodą muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Woda wodociągowa jest stałym źródłem rozpuszczonego tlenu i soli, które są szkodliwe dla części metalowych.
  • Parametry hydrauliczne pompy należy dobrać odpowiednio do potrzeb danej instalacji. Ze względu na niewielki przepływ, w instalacji cyrkulacji ciepłej wody nie jest potrzebna pompa o dużej mocy. Wybór i montaż zbyt dużej pompy wiążą się bowiem z niepotrzebnymi kosztami, ryzykiem powstawania hałasu, a w przypadku pracy pompy przez całą dobę, z przyspieszonym zużyciem rur i innych elementów instalacji.
  • Sterowanie automatyczne. Choć instalacja cyrkulacji ciepłej wody podnosi komfort życia mieszkańców, to jej użytkowanie może wiązać się ze zwiększonymi stratami ciepła. Można je jednak znacznie ograniczyć, skracając okresy działania cyrkulacji. Pompy pracujące w inteligentnych trybach sterowania pozwalają na to bez obniżania komfortu mieszkańców.

Dodatkowe informacje: