FAQ
Pytanie: Pompa obiegowa pracuje w trybie 'Autoadapt' i wskazuje stały pobór mocy powyżej 5 W. Co można z tym zrobić?
Odpowiedź:
Rozwiązanie
Pobór mocy pompy zmienia się w zależności od wymagań instalacji grzewczej. Pobór mocy 5 watów jest wyświetlany tylko przy minimalnej prędkości obrotowej, np. podczas redukcji nocnej.
Dodatkowe informacje:
Poszerz swoją wiedzę
Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.