FAQ
Pytanie: Jaka jest niezawodność systemu pompowania rozproszonego (Grundfos Distributed Pumping) w porównaniu z systemem konwencjonalnym?
Odpowiedź:
Pompy cyrkulacyjne z mokrym wirnikiem silnika są produkowane przez firmę Grundfos od 1959 roku, a zintegrowane regulatory prędkości obrotowej od 1991 roku, więc ich konstrukcja jest niewiarygodnie niezawodna i dobrze przetestowana. Obecna wersja pompy MAGNA3 jest oferowana od 2012 roku, a na całym świecie sprzedano ponad 1 milion sztuk do różnych typów zastosowań.
Przewidywana żywotność pompy MAGNA3 wynosi 10 lat, ale z łatwością może pracować dłużej, co pozwala jej się mierzyć z żywotnością każdego typu zaworu regulacyjnego. Ponadto po podłączeniu do Systemu Zarządzania Budynkiem (BMS) jest w stanie przesłać swoje ostrzeżenia lub alarmy, co pozwoli, że obsługa obiektu zareaguje w razie potrzeby.
Dodatkowe informacje:
Rozproszony układ pompowy (Grundfos Distributed Pumping) zastępuje duże pompy centralne oraz energochłonne równoważenie za pomocą zaworów regulacyjnych dzięki zastosowaniu inteligentnych pomp umieszczonych na każdym piętrze budynku. Rezultatem są znaczne oszczędności energii i bardziej komfortowe korzystanie z ogrzewanych pomieszczeń.