FAQ

Pytanie: Czy pompa może pracować z przetwornicą częstotliwości?

Odpowiedź:

Grundfos oferuje wiele pomp z regulowaną prędkością obrotową, które są nazywane "pompami elektronicznymi" i które są wyposażone w silniki Grundfos MGE ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości. Koszty wytwarzania i nakłady materiałowe są niższe w porównaniu z rozwiązaniami pompowymi z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości. Poza tym unika się problemów technicznych związanych z zewnętrznymi przetwornicami częstotliwości.

 

Wreszcie, silniki MGE posiadają wiele dodatkowych funkcji i zalet. W przypadku, gdy żadna pompa elektroniczna nie jest dostępna dla danego zastosowania, możliwe jest sterowanie 3-fazowymi silnikami oferowanymi przez Grundfos poprzez zewnętrzną przetwornicę częstotliwości. W każdym przypadku należy zapoznać się z informacjami technicznymi podanymi w instrukcji obsługi i karcie katalogowej.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.