- Polish (Poland)
- Campaign
- Dla inżynierów, którzy chcą...
Nowa generacja pomp CR firmy Grundfos łączy światowej klasy sprawność i niezawodność z milionami konfigurowalnych rozwiązań niestandardowych.
Przedstawiamy CR 185 i CR 215 - nasz największy dotychczasowy dodatek
Nasza nowa i ulepszona generacja pomp Grundfos CR ma teraz dwie imponujące nowe wersje, CR 185 i CR 215 - zapewniając wydajność w zakresie przepływu odpowiednio do 240 m3/h i 280 m3/h.
Wciąż przesuwamy granice dzięki nowym wariantom w najszerszej gamie pomp na świecie. Nasza nowa konstrukcja hydrauliczna ulepsza wszystko, od wirnika i kierownic po wlot, króciec tłoczny, tuleję i dyfuzor - zapewniając światowej klasy sprawność energetyczną i zwiększając niezawodność pompy jeszcze bardziej niż dotychczas.
Wprowadzenie na rynek pomp CR 185 i CR 218 zapoczątkowuje nową erę wydajności pomp, zapewniając największy jak dotąd zakres wydajności, odpowiednio do 240 m3/h i 280 m3/h. Nasza gama pomp CR zapewnia światowej klasy niezawodność, dzięki temu, że pompy są testowane do absolutnych granic i ponad nie, oferując optymalną ekonomię eksploatacji poprzez zwiększoną sprawność hydrauliczną i obejmując miliony zastosowań, aby sprostać wszelkim potrzebom.
CR 185 i CR 215 to pierwsza i druga z trzech nowych pomp CR, a nowa gama CR przesunie granice efektywności. Zobacz więcej szczegółów poniżej i przekonaj się z pierwszej ręki o wartości dodanej nowych zakresów przepływu, jakie oferują nowe modele CR 185 i CR 215. Pompy zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych procesów symulacyjnych i były testowane na całym świecie - dzięki czemu można je montować i eksploatować z pełnym zaufaniem.
Obejrzyj nasz krótki film przedstawiający poszerzoną gamę pomp CR
A tradition of excellence: follow the CR through five decades
It all started with a request from a customer in 1971. That was when Grundfos invented the vertical, multistage, centrifugal in-line pump concept. Watch our film about the development of the CR pump through five decades, told by the Grundfos specialists who were there at each step of the journey.
Spotkajmy się i porozmawiajmy więcej o tym, jak pompa CR może Ci pomóc
Chcesz się spotkać i porozmawiać więcej o tym, jak Grundfos może pomóc Ci dobrać pompę CR do Twojego wymagającego zastosowania? Porozmawiajmy o tym, jak można zmaksymalizować inwestycję i w pełni wykorzystać nową, rozszerzoną gamę pomp CR.
Jak możemy pomóc?
Niezależnie od tego, czy chcesz kupić produkt, czy po prostu szukasz porady eksperta firmy Grundfos, z przyjemnością pomożemy Ci w pełni wykorzystać możliwości Twojego rozwiązania pompowego! Jeśli potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami.
Powiązane zastosowania
Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.
Poznaj szczegóły pełnej oferty pomp CR
Nowa generacja pomp CR firmy Grundfos wprowadza światowej klasy poziom sprawności oraz szereg nowych funkcji, które jeszcze bardziej poprawią niezawodność tego typu pomp.
Salon CR
Wejdź do świata nowej generacji CR!
Salon to miejsce, w którym można zobaczyć wielostopniowe pompy liniowe CR w widoku 360°.
Znaczna część całkowitych kosztów związanych z pompą podnoszącą ciśnienie przypada na energię i konserwację. Przeczytaj białą księgę Grundfos, aby dowiedzieć się, jak uzyskać lepsze wyniki z inwestycji w urządzenia podnoszące ciśnienie.
Zwiększenie efektywności i skrócenie czasu przestojów w zakładzie chemicznym
Zakłady chemiczne w środkowo-zachodniej części USA potrzebowały niezawodnej pompy, która sprostałaby wymaganiom produkcji chemicznej. Zainstalowano tu pompy CR 95, co zwiększyło wydajność i skróciło czas przestojów w zakładzie. W praktyce okazało się, że pompy są prawie bezobsługowe.
Spotkajmy się i porozmawiajmy więcej o tym, jak pompa CR może Ci pomóc
Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.
Twoje prośba o kontakt została pomyślnie przesłana
Nasz pracownik sprawdzi Twoje zapytanie i wkrótce się z Tobą skontaktuje.
Miej oko na swoją skrzynkę odbiorczą, nadchodzi e-mail z potwierdzeniem!
Jeśli jesteś już zapisany do naszego newslettera, nie otrzymasz e-maila z potwierdzeniem.
Serdecznie pozdrawiamy
Grundfos