6 질문 중급

Ecademy 테스트

69 - 그런포스 지능형 분배 시스템

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 2 의 6 중급

지능형 분배 시스템의 대략적인 펌프 에너지 절감률:

질문 4 의 6 중급

용량의 약 80%를 달성하기 위해 필요한 유량은 얼마나 됩니까?

질문 6 의 6 중급

지능형 분배 시스템을 적용하면 시운전과 밸런싱 과정이

질문 6 의 6 중급

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 69 - 그런포스 지능형 분배 시스템

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 69 - 그런포스 지능형 분배 시스템 테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: MPC 컨트롤러는 냉동기 동결을 어떻게 방지합니까?
A: 작동 중인 모든 냉동기의 최소 유량을 보장
Correct
Q: 지능형 분배 시스템의 대략적인 펌프 에너지 절감률:
A: 54%
Correct
Q: 공조기(AHU)를 갖춘 각 냉각 배관에 저압 체크 밸브를 설치해야 하는 이유는 무엇입니까?
A: 공조기(AHU)가 작동하지 않는 경우, 역류를 방지하려면
Correct
Q: 용량의 약 80%를 달성하기 위해 필요한 유량은 얼마나 됩니까?
A: 50%
Correct
Q: 1차측 유량을 2차측 유량과 일치시킬 때의 이점은 무엇입니까?
A: 냉수 델타T현상을 방지 또는 최소화
Correct
Q: 지능형 분배 시스템을 적용하면 시운전과 밸런싱 과정이
A: 빠르고 쉽게 수행할 수 있음