지능형 분배 시스템에 사용할 수 있는 제어 기능
1차 가변 제어 펌프에 사용할 수 있는 제어 기능과 MPC 컨트롤러를 통해 지능형 분배 시스템을 구성하는 방법에 대해 알아보십시오.
이 모듈에서는 그런포스 지능형 분배 시스템의 1차 가변 펌프가 탑재하고 있는 제어 기능에 대해 살펴보겠습니다.
1차 펌프는 작동 속도를 최적화하기 위해 병렬로 설치되며, MPC 컨트롤러와 함께 설치됩니다.
필요에 따라서 바이패스 라인을 통해 1차 펌프와 분배 펌프 간의 온도 차이를 감지하고, 조정합니다.
MPC 컨트롤러의 최우선 순위 제어는 작동 중인 모든 냉동기의 최소 유량을 보장하는 것입니다.
다음 순위 제어는 1차측 유량과 2차측 유량을 맞춰, 1차 펌프의 오버 펌핑을 방지하는 것입니다.
이는 바이패스 라인에 유량이 없는 것과 같습니다.
가장 큰 장점은 낮은 델타 T 현상을 감지 및 예방하거나 최소화하여 냉각 시스템의 보편적으로 발생하는 에너지 낭비 문제를 해결했다는 것입니다.
각 냉동기에는 자동 분리 밸브가 있는데, 이 밸브는 특정 냉동기가 작동 중일 때 완전히 열리고 냉동기가 운전되지 않을 때는 완전히 닫힙니다.
냉동기와 1차 펌프의 개수는 건물과 시스템 사이즈에 따라 다릅니다.
각 냉동기에 최소 유량을 보장하기 위해, 차온 센서나 유량계를 각 냉동기에 설치해야 합니다.
분리 밸브 신호나 건물 관리 시스템에서의 준비 신호는 컨트롤러에 어떤 냉동기가
작동 중인지를 알려줍니다.
이렇게 하면 컨트롤러가 운전 중인 각 냉동기의 유효성을 검사하고, 냉동기 유량이 한계보다 낮으면 유량을 증가시킵니다.
컨트롤러의 그 다음 목표는 바이패스 센서값에 따라 1차 펌프 속도를 조절하여 모든 분배 펌프에 필요한 유량을 맞추는 것입니다.
MPC 컨트롤러는 바이패스라인 주변에 주변에 설치된 4개 온도 센서로부터 아날로그 입력을 받아 펌프 속도를 조정합니다.
기존 건물 관리 시스템 또는 제어 시스템이 있는 경우 그런포스에 문의해주십시오.
그런포스 지능형 분배 시스템으로 언제나 정확한 유량을 공급하며, MPC컨트롤러의 제어 기능을 통해 시스템을 구성할 수 있습니다.