6 질문 기본

Ecademy 테스트

77 - 펌프 기본 원리 확장 과정

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 1 의 6 기본

가장 일반적으로 사용되는 펌프 유형은 무엇입니까?

질문 2 의 6 기본

제트 펌프는 최대 흡상 높이는 얼마나 됩니까?

질문 3 의 6 기본

제트 펌프는 어떤 단점을 가지고 있습니까?

질문 4 의 6 기본

다음 중 유량을 측정하는 데 사용되지 않는 측정 단위는 무엇입니까?

질문 5 의 6 기본

그런포스 리프팅 스테이션 제품군의 이름은 무엇입니까?

질문 6 의 6 기본

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 77 - 펌프 기본 원리 확장 과정

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 77 - 펌프 기본 원리 확장 과정  테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: 가장 일반적으로 사용되는 펌프 유형은 무엇입니까?
A: 원심 펌프
Correct
Q: 제트 펌프는 최대 흡상 높이는 얼마나 됩니까?
A: 최대 6m
Correct
Q: 제트 펌프는 어떤 단점을 가지고 있습니까?
A: 소음이 상당히 발생할 수 있음
Correct
Q: 다음 중 유량을 측정하는 데 사용되지 않는 측정 단위는 무엇입니까?
A: m2/min
Correct
Q: 그런포스 리프팅 스테이션 제품군의 이름은 무엇입니까?
A: 그런포스 SOLOLIFT
Correct
Q: 침수형 펌프의 특징은 무엇입니까?
A: 펌프가 물에 잠기고 모터는 공랭식입니다.