펌프를 선택하고 크기 선정할 때 중요한 고려 사항
펌프 크기를 선정하고 펌프를 선택하는 과정에서 고려해야 할 몇 가지 주요 사항을 살펴보십시오.
펌프 크기 및 선정 과정이 어려울 필요는 없습니다.
몇 가지 주의 사항만 기본적으로 이해하고 있으면 선택은 쉬워집니다.
그런포스는 여러분이 처음 펌프를 선택하는 데 도움을 드리고자 합니다.
이번 교육 모듈에서는 항상 작업에 알맞은 펌프를 선택할 수 있도록 펌프 용량 및
선택 과정에 대해 설명합니다.
먼저 펌프를 선택할 때 고려해야 할 사항을 살펴보겠습니다.
펌프를 선택하는 과정에서는 전반적으로 다양한 요소를 고려해야 합니다.
수원, 즉 물이 어디에서 오는지를 고려해야 합니다.
모든 토출구와 소비 패턴의 합계인 유량도 고려해야 합니다.
수원부터 토출 지점까지의 수직 높이인 전양정도 매우 중요한 고려 사항입니다.
전원 공급 장치, 즉 펌프를 작동하는 데 사용 가능한 전력은 무엇입니까?
그리고 제어 유형은 수동입니까 아니면 자동입니까?
이번 모듈의 앞부분에서 위 질문들과 관련된 모든 요소를 살펴보겠습니다.
첫째, 수원입니다.
지상 탱크, 지하 탱크, 강, 댐/호수, 시추공, 직접 급수 등 다양한 수원이 존재합니다.
수원을 확정한 후에는 식수인지 아닌지를 고려해야 합니다.
식수인지 아닌지에 따라 어플리케이션이 달라지기 때문입니다.
그 다음은 유량 또는 Q입니다.
유량은 특정 기간 동안 펌프를 통과하는 유체의 양을 말합니다.
유량은 특정한 목적을 위해 정해진 양의 물을 공급해야 하기 때문에 유량은 중요한 매개변수입니다.
일반적으로 유량은 시간당 입방미터(m³/h), 초당 리터(l/sec) 또는 분당 리터(l/min)로 측정됩니다.
시스템에 얼마나 많은 유량이 필요한지를 파악하려면 시스템의 모든 개별 요소를 더해야 합니다.
정양정 (H)는 미터 단위로 측정되며 이송되는 유체의 밀도에 따라 달라집니다.
앞서 정의한 바와 같이, 전양정은 펌프가 액체를 얼마나 높이 들어올릴 수 있는지를 나타내는 척도입니다.
펌프를 구매하면 해당 펌프의 양정이 명시되어 있습니다.
그 다음은 전원입니다.
펌프에 적합한 모터를 선택하기 위해서는 전원을 확인하는 것이 필수입니다.
가전 제품에서 가장 일반적인 전원은 다음과 같습니다.
우선, 전력망에 연결된 모든 가정에 전력 회사가 공급하는 단상 전력이 있습니다.
또한, 도서산간지역의 경우 예비용으로 사용되는 발전기도 있습니다.
다른 전원의 예로는 3상 전력, 태양열 발전, 그리고 풍력 발전이 있습니다.
마지막으로, 펌프 제어를 고려해야 합니다.
펌프는 수동으로 또는 자동으로 제어할 수 있습니다.
이름 그대로, 수동 제어 펌프는 완전히 수동이고, 자동 제어 펌프는 펌프를 켜고 끄는 플로트 스위치와 같은 메커니즘이 적용되어 있습니다.
이번 모듈의 나머지 부분에서는 펌프 선택 시 크기 조정의 중요성에 대해 살펴보겠습니다.
펌프 크기가 작으면 다음과 같은 결과가 발생합니다.
고객이 원하는 펌프의 성능을 제공하지 못합니다.
압력이 부적절하며 유량이 부족하고, 시스템이 비효율적이며, 공동현상 (캐비테이션) 및 펌프 고장의 위험이 증가합니다.
따라서 위와 같은 위험을 피하기 위해 차라리 크기를 과도하게 늘리는 것이 낫다고 생각할 수도 있습니다.
하지만 과도하게 큰 펌프는 절대로 더 나은 결과를 가져오지 않습니다.
과도하게 큰 펌프는 필요한 것보다 훨씬 더 많은 전력을 사용합니다.
소음이 더 크며, 속도는 불필요하게 빠릅니다.
그리고 최적의 효율성은 펌프의 작동 환경에 의해 달라지는데, 거리가 멀 경우에는 초기에 고장이 발생할 수 있습니다.
따라서 펌프의 크기가 너무 작아도 너무 커도 큰 문제가 됩니다.
적절한 균형을 맞추고 필요에 맞는 정확한 펌프 크기를 찾는 것이 중요합니다.
정확한 펌프 크기를 선정하려면 어떻게 해야 할까요?
바로 여기에서 펌프 곡선이 중요한 역할을 합니다.
우선, 펌프 곡선을 이해하기 위해서는 시스템의 특성을 알고 있어야 합니다.
본질적으로 펌프 곡선은 유량(Q)과 양정(H)를 보여주는 펌프 성능 곡선이기 때문입니다.
시스템의 특성은 시스템 내 압력 손실을 유량의 함수로 보여줍니다.
시스템의 특성 간에 교차점이 있고 펌프 성능 곡선이 있으면 특정 운전점이 있는 것입니다.
운전점을 찾고, 필요한 유량과 양정을 계산하면 어떤 펌프 크기가 적정한지 알 수 있습니다.
이것으로 크기 조정 및 선택에 대해 다루는 모듈을 마치겠습니다.
직접 펌프 크기를 조정하고 펌프를 선택하는 데 관심이 있다면 그런포스의 펌프 크기 및 선택 도구인 그런포스 프로덕트 센터(GPC)를 사용해 보십시오.