6 질문 고급

Ecademy 테스트

28 - 담수화 기초 과정

테스트 포함 내용 6 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..

학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..

테스트 시작

질문 4 의 6 고급

압력 교환기는 역삼투 공정을 구동하는 데 필요한 에너지를 얼마나 제공합니까?

질문 6 의 6 고급

선택하신 답을 제출하시겠습니까?

현재 작성한 답을 제출하고 테스트 최종 결과 확인하기.

제출하기

테스트 결과

축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 28 - 담수화 기초 과정

Achieved badges:

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Continue training Go to MyECADEMY

죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 28 - 담수화 기초 과정 테스트 보기

이번 교육 코스에 대한 평점은?

이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.

Correct
Q: 정교한 도징 펌프가 전처리 공정에 필수적인 이유는 무엇입니까?
A: 정확한 양의 화학물질이 사용되도록 함으로써 생산 비용을 최소화합니다.
Correct
Q: 플러싱 절차가 완벽하게 실행되는 것이 중요한 이유는 무엇입니까?
A: 플러싱은 조기 부식을 방지하고 시스템 안정성을 향상시킵니다.
Correct
Q: 압력 교환기는 생산 비용을 어떻게 줄입니까?
A: 로터를 사용하여 배출된 브라인에서 유입 해수로 압력을 전달함으로써 고압 펌프의 필요성을 줄입니다.
Correct
Q: 압력 교환기는 역삼투 공정을 구동하는 데 필요한 에너지를 얼마나 제공합니까?
A: 60%
Correct
Q: 담수화 시스템에서 역삼투는 어떻게 작동합니까?
A: 고압 펌프가 강제로 해수를 멤브레인 사이로 통과시키면서 물 입자를 미네랄, 박테리아 및 기타 불순물로부터 분리합니다.
Correct
Q: 역삼투 공정 후에 침투수를 추가로 처리해야 하는 이유는 무엇입니까?
A: 올바른 PH-값을 보장하고 필터링된 주요 미네랄을 추가하기 위한 것입니다.