담수화 시스템 소개
담수화 시스템의 작동 방식과 공정에서 펌프가 하는 역할에 대해 알아보기
전 세계 인구의 약 5분의 1은 물리적으로 물의 접근이 힘든 지역에거주하고 있습니다.하지만 해안 지역에 거주하는 이들에게는 해수가 지속 가능한 대안으로 다가옵니다.바로, 담수화 시설을 통해 해수를 식수로 변환하여집까지 전달할 수 있습니다.
이번 과정에서는 담수화가 어떻게 작동하며 취수부터 분배까지,공정 내에서 펌프가 하는 역할에 대해자세히 알아보겠습니다.
담수화의 첫 번째 단계는 해수를 수집해 처리하는 것입니다.취수 시스템을 설계하는 데는 여러 가지 방법이 있으며어떤 방법을 선택할 것인지는 물의 수요와 해수의 품질 등다양한 요인에 따라 달라집니다.
작은 공장 시설에서는 대개의 경우 수중 펌프가 있는 해변 우물을사용하는 것이 좋습니다.이 경우 모래가 자연 필터 역할을 하면서시설에서 따로 사전 여과를 진행할 필요성이 없어집니다.
큰 공장 시설이나 오염된 연안수 근처에 위치한 시설에서는 대개의 경우건식 설치 펌프와 파이프라인이 있는 펌프 하우스를 선택하는 것이 더 좋습니다. 파이프라인은 더 많은 양의 물을 유입할 수 있을 뿐만 아니라오염된 지역 너머에서 물을 수집할 수 있게 해줍니다.
공정의 다음 단계는 화학적 전처리입니다. 염소를 추가하여 박테리아를 제거하거나, 필요한 경우응결제를 추가하여 물에서 큰 입자를 분리할 수 있습니다.
이 공정에서는 정확한 양의 화학물질을 추가하기 위해정교한 도징 펌프 시스템이 매우 중요한 역할을 합니다.전처리된 물은 초기 여과를 거칩니다.
여기에서도 어떤 방법을 선택할지는 수질에 따라 다릅니다.가장 일반적인 방법은 모래, 조약돌, 자갈의 계층으로 구성된멀티미디어 필터를 통해 해수를 펌핑하여 잔가지, 해초 및 기타 고체 입자를
제거한 후에 정교한 카트리지 필터를 통해 물을 필터링하는 것입니다.그러나 이러한 여과 방법을 초미세 여과로 대체할 수도 있습니다. 이 초기 여과 공정에서는 올바른 압력을 유지하고 적절한 여과를
보장하기 위해 급수 펌프 또는 끝단흡입 펌프가 필수적입니다.펌프는 역삼투 공정을 구동하는 고압 펌프에충분한 흡입 압력을 제공해야 할 책임도 있습니다.
역삼투는 여러 가지 면에서 담수화의 핵심입니다.여기서 고압 펌프는 강제로 해수를 반투과성 멤브레인 사이로 통과시켜물 입자를 더 큰 소금 입자로부터 분리합니다.
멤브레인은 물이 침투하여 시스템을 통과하도록 하는 동시에브라인이라고 하는 농축된 소금을 배출합니다.브라인은 매우 높은 압력으로 시스템에서 배출됩니다.이 에너지는 회수가 가능하며 터빈이나 압력 교환기를 통해역삼투 공정에서 재사용될 수 있습니다.
실제로, 이 에너지를 활용하여 최대 60%의 에너지 절약을 달성할 수 있습니다.역삼투막 멤브레인은 물 입자를 제외한 모든 것을 걸러냅니다.따라서 PH 값을 조절하고 그 이후에 물이 라임 스톤 필터를통과하도록 하는 방법 등으로필수 미네랄을 추가하는 것이 필요합니다.
여기에서도 최종으로 완벽하게 안전한 식수가 되도록 하기 위해서는정교한 도징 시스템과 도징 펌프가 필수적입니다.물은 분배를 위해 버터 탱크로운반되기 전에 최종 살균 과정을 거칩니다.
한때는 해수였던 물이 깨끗하고 안전한 식수가 되었습니다.이 간단한 소개에서 볼 수 있듯이한 가지 솔루션으로 담수화를 단 번에 해결할 수는 없습니다.
하지만 기본적인 원칙은언제나 철저한 수질 분석을 바탕으로 설계하는 것입니다. 이를 통해 올바른 시스템 설정은 물론 펌프, 멤브레인, 필터 등 올바른
구성 요소를 선택하는 데 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 올바른 펌프와 시스템을 선택하면 물의 안정성과 품질이향상되는 것은 물론 운영 비용도 절감되므로담수화가 경제적으로 충분히 실현 가능한 솔루션이 됩니다.