4 질문 고급
Ecademy 테스트
23 - 태양열 펌프 시스템 액세서리
테스트 포함 내용 4 원하시는 때에 테스트에 도전하실 수 있습니다..
학습과정을 수료하고 테스트를 통과할 수 있도록 정답을 맞춰주시기 바랍니다..
질문 4 의 4 고급
언제 사인파 필터를 사용해야 합니까?
테스트 결과
축하드립니다! 테스트를 통과하셨으며 학습과정을 성공적으로 수료하셨습니다. 23 - 태양열 펌프 시스템 액세서리
Achieved badges:
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
죄송합니다. 안타깝게도 통과하지 못하셨습니다. 23 - 태양열 펌프 시스템 액세서리 테스트 보기
이번 교육 코스에 대한 평점은?
이번 교육 코스에 대한 평점을 남겨주시기 바랍니다. 평점을 남기기 위해 테스트를 하시기 전에 로그인이 되어 있어야 함으로 사전에 확인 해주시기 바랍니다.
Q: 박막 태양전지판이 결정체 태양전지판보다 더 나은 솔루션일 때는 언제입니까?
A: 추운 날씨
Q: 박막 태양전지판이 결정체 태양전지판보다 더 나은 솔루션일 때는 언제입니까?
A: 바람 부는 날씨
Q: 박막 태양전지판이 결정체 태양전지판보다 더 나은 솔루션일 때는 언제입니까?
A: 흐린 날씨
Q: VMP의 특징은 무엇입니까?
A: 태양전지판이 최적으로 로드되었을 때의 전압
Q: VMP의 특징은 무엇입니까?
A: 전선이 연결되지 않았을 때의 전압
Q: VMP의 특징은 무엇입니까?
A: 전선이 단락되었을 때의 전류
Q: 아연 양극이 하는 일은 무엇입니까?
A: 물이 사라질 때를 감지함
Q: 아연 양극이 하는 일은 무엇입니까?
A: 모터의 부식을 방지하는 데 도움이 됨
Q: 아연 양극이 하는 일은 무엇입니까?
A: 모터가 냉각되도록 보장함
Q: 언제 사인파 필터를 사용해야 합니까?
A: 외부 주파수 드라이브가 250VAC 미만의 모터에 연결될 때
Q: 언제 사인파 필터를 사용해야 합니까?
A: 외부 주파수 드라이브가 380VAC 이상의 모터에 연결될 때
Q: 언제 사인파 필터를 사용해야 합니까?
A: 원할 때마다